DOCA0384ZH-01

简介

本章介绍 IO 模块寄存器。

寄存器 13824 到 15719 由 IO 1 保存。

寄存器 16824 到 18719 由 IO 2 保存:

  • IO 2 参数的寄存器等于 IO 1 参数的寄存器加上 3000。

    示例

    • 寄存器 14599 保存 IO 1 的数字量输入状态寄存器。

    • 寄存器 17599 保存 IO 2 的数字量输入状态寄存器。

  • 寄存器的顺序与 IO 1 相同。

  • 寄存器的特性(访问类型、大小、范围以及单位)与 IO 1 的寄存器相同。

  • 由于保存了预定义的应用程序,包含预定义的应用程序的寄存器 15360 到 16109 专用于 IO 1 。

有关 IO 模块功能的详细信息,请参阅本指南开头相关文档中所提及的 DOCA0055•• IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

IO 模块寄存器表格式

IO 模块 Modbus 寄存器表包含如下各列:

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

               
  • 地址:一个十六进制的 16 位寄存器地址。地址为用于 Modbus 型的数据。

  • 寄存器:一个十进制的 16 位寄存器号(寄存器 = 地址 + 1)。

  • RW:寄存器读写状态

    • R:寄存器可通过 Modbus 功能读取

    • W:寄存器可通过 Modbus 功能写入

    • RW:寄存器可通过 Modbus 功能读写

    • RC:寄存器可通过命令接口读取

    • WC:寄存器可通过命令接口写入

  • 单位:信息的表示单位。

  • 类型:编码数据类型(请参见下面的数据类型说明)

  • 范围:这个变量的允许值,通常是格式允许的一个子集

  • :位级功能说明(如适用)

  • 说明:提供关于寄存器的信息以及相关的限制条件

IO 模块数据类型

数据类型

描述

范围

INT16U

16 位无符号整数

0 至 65535

INT32U

32 位无符号整数

0 至 4 294 967 295

INT64

64 位有符号整数

-9 223 372 036 854 775 808

+9 223 372 036 854 775 807

FLOAT32

带有浮点的 32 位有符号整数

2-126 (1.0) 至 2127 (2 - 2-23)

OCTET STRING

文本串

每个字符占 1 个字节

ULP DATE

采用 ULP DATE 格式的日期和时间

DATETIME

采用 IEC 60870-5 格式的日期和时间

有关数据类型的详细说明,请参见附录

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?