DOCA0384ZH-01

断路器操作设置命令

命令列表

下表列出了断路器操作设置命令、它们的相应命令代码以及用户类型:

命令

命令代码

用户类型

分闸断路器 分闸断路器

904

管理员或操作员

闭合断路器 闭合断路器

905

管理员或操作员

设置断路器合闸抑制 设置断路器合闸抑制

910

管理员或操作员

分闸断路器

如要使断路器分闸,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

904

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

注: 在使用了分闸断路器命令之后,在寄存器 32001 中检查断路器是否分闸。

闭合断路器

如要使断路器合闸,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

905

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

注: 在使用了合闸断路器命令之后,在寄存器 32001 中检查断路器是否合闸。

设置断路器合闸抑制

如要启用或抑制“合闸断路器”命令,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

910

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

13

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0-1

通讯抑制断路器合闸:

  • 0 = 启用合闸命令

  • 1 = 抑制合闸命令

0x1F46

8007

INT16U

1

命令起源:

  • 1 = 利用通讯网络籍由远程控制器执行断路器合闸启用/抑制命令

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?