简介
概述
用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口(EIFE 接口)让单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器能够连接到 Ethernet 网络。
通过它,能够对 MasterPacT MTZ 断路器的 MicroLogic X 或 MicroLogic Active 控制单元提供的所有数据进行数字访问。它提供与智能模块单元 (IMU) 系统相关的信息。此外,在断路器插入抽架中时,该接口还监测断路器的三个位置:
-
抽架连接
-
抽架断开
-
抽架测试位置
有关 EIFE 接口的详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南。
EIFE 接口特色
EIFE 接口的主要特色包括:
-
用于简单菊花链式连接的双 10/100 Mbps Ethernet 端口
-
用于发现局域网 (LAN) 上的 EIFE 接口的设备配置文件 Web 服务
-
用于 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 Ethernet 接口
-
嵌入式设置网页
-
嵌入式监控网页
-
嵌入式控制网页
-
抽架状态管理(CE、CD 和 CT)
-
嵌入式电子邮件报警通知
-
网络时间管理 (SNTP)