保护参数
长延时保护参数
如要读取长延时保护参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。
通过长延时保护命令(命令代码 = 45192)来设置长延时保护寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2231 |
8754 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
状态:1 = 打开,2 = 禁止 |
|
0x2232 |
8755 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x2233 |
8756 |
R-WC |
1 |
A |
INT16U |
– |
Ir 吸合值。Ir 范围取决于额定电流 In。 |
|
0x2234 |
8757 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x2235 |
8758 |
R-WC |
1 |
ms |
INT16U |
500– 16000 |
tr 延时(配电应用) tr = 500、1000、2000、4000、8000、16000 毫秒 |
|
0x2236 |
8759 |
R-WC |
1 |
s |
INT16U |
5-30 |
电机类别(仅限于电机应用) 可能的值 = 5、10、20、30 秒 |
|
0x2237 |
8760 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x2238 |
8761 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
1–2 |
冷却风扇(仅限于电机应用) 1 = 自动,2 = 电机 |
|
0x2239–0x223A |
8762-8763 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
短延时保护参数
如要读取短延时保护参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。
通过短延时保护命令(命令代码 = 45193)来设置短延时保护寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x223B |
8764 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
状态:1 = 打开,2 = 禁止 |
|
0x223C |
8765 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
保护类型:0 = I2t打开,1 = I2t关闭。 对于电机应用,tsd = 30 毫秒,I2t 处于关闭状态(固定值)。 |
|
0x223D |
8766 |
R-WC |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
lsd 系数,调节步长为 5 |
|
0x223E |
8767 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
Isd 吸合值 = (Ir) x (Isd 系数) / 10 |
|
0x223F |
8768 |
R-WC |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
tsd 延时 tsd = 0、30、100、200、300、400 毫秒 如果 tsd = 0 毫秒,那么 I2t 必须处于关闭状态。 |
|
0x2240– 0x2244 |
8769– 8773 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
(1) 对于配电应用,范围为 15-100。对于电机应用,范围为 50-130。 |
|||||||
瞬时保护参数
如要读取瞬时保护参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。
通过瞬时保护命令(命令代码 = 45194)来设置瞬时保护寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2245 |
8774 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
状态:1 = 打开,2 = 禁止 |
|
0x2246 |
8775 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x2247 |
8776 |
R-WC |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
Ii 系数,调节步长为 5 |
|
0x2248 |
8777 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
Ii 吸合值 = (In) x (Ii 系数) / 10 |
|
0x2249–0x224E |
8778– 8783 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
(1) li 系数的范围取决于断路器的大小:
|
|||||||
接地故障保护参数
如要读取接地故障保护参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。
通过接地故障保护命令(命令代码 = 45195)来设置接地故障保护寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x224F |
8784 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
状态:0 = 关闭,1 = 打开,2 = 禁止 |
|
0x2250 |
8785 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
保护类型:0 = I2t 开,1 = I2t 关 对于电机应用,tg = 0 毫秒,I2t 处于关闭状态(固定值)。 |
|
0x2251 |
8786 |
R-WC |
100 |
– |
INT16U |
– |
Ig 系数,调节步长为 5 |
|
0x2252 |
8787 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
Ig 吸合值 = (In) x (Ig 系数) / 100 如果将接地故障保护设置为 Off,则 Ig 吸合值 = In。 |
|
0x2253 |
8788 |
R-WC |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
tg 延时 tg = 0、100、200、300、400 毫秒。 如果 tg = 0 毫秒,那么 I2t 必须处于关闭状态。 |
|
0x2254– 0x2258 |
8789– 8793 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
接地漏电保护参数
如要读取接地漏电保护参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。
通过接地漏电保护命令(命令代码 = 45196)来设置接地漏电保护寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2259 |
8794 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
状态:0 = 关闭,1 = 打开,2 = 禁止 |
|
0x225A |
8795 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x225B |
8796 |
R |
1 |
mA |
INT16U |
– |
接地漏电电流ΙΔn。IΔn 范围取决于额定电流 In。 |
|
0x225C |
8797 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x225D |
8798 |
R-WC |
1 |
ms |
INT16U |
0-1000 |
tΔn 延时 tΔn = 0、60、150、500、1000 毫秒 如果 IΔn = 0.03 mA,那么 tΔn = 0 毫秒。 |
|
0x225E– 0x2262 |
8799– 8803 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
堵转保护参数
如要读取堵转保护参数,需要使用 4 个寄存器的读取请求。
堵转保护仅用于电机应用。通过堵转保护命令(命令代码=45448)来设置堵转保护寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22C3 |
8900 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
状态:0 = 关,1 = 开 |
|
0x22C4 |
8901 |
R-WC |
10 |
– |
INT16U |
10-80 |
Ijam 系数,调节步长为 1 |
|
0x22C5 |
8902 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
Ijam 吸合值 = (Ir) x (Ijam 系数) / 10 |
|
0x22C6 |
8903 |
R-WC |
1 |
s |
INT16U |
1–30 |
tjam 延时 |
不平衡保护参数
如要读取不平衡保护参数,需要使用 4 个寄存器的读取请求。
不平衡保护仅用于电机应用。通过不平衡保护命令(命令代码= 45450)来设置不平衡保护寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22C7 |
8904 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
状态:0 = 关闭,1 = 打开,2 = 禁止 |
|
0x22C8 |
8905 |
R-WC |
1 |
% |
INT16U |
10-40 |
Iunbal 系数 |
|
0x22C9 |
8906 |
R-WC |
1 |
s |
INT16U |
1-10 |
tunbal 延时 |
|
0x22CA |
8907 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
欠载保护参数
如要读取欠载保护参数,需要使用 4 个寄存器的读取请求。
欠载保护仅用于电机应用。通过欠载保护命令(命令代码=45449)来设置欠载保护寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22CB |
8908 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
状态:0 = 关,1 = 开 |
|
0x22CC |
8909 |
R-WC |
100 |
– |
INT16U |
30-90 |
Iunderload 系数,调节步长为 1 |
|
0x22CD |
8910 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
Iunderload 吸合值 = (Ir) x (Iunderload) / 100 |
|
22x0CE |
8911 |
R-WC |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
tunderload 延时 |
长时启动保护参数
如要读取长时启动保护参数,需要使用 4 个寄存器的读取请求。
长时启动保护仅用于电机应用。通过长时启动保护命令(命令代码 = 45451)来设置长时启动保护寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22x0CF |
8912 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
状态:0 = 关,1 = 开 |
|
22x0D0 |
8913 |
R-WC |
10 |
– |
INT16U |
10-80 |
Ilongstart 系数,调节步长为 1 |
|
22x0D1 |
8914 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
Ilongstart 吸合值 = (Ir) x (Ilongstart 系数) / 10 |
|
22x0D2 |
8915 |
R-WC |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
tlongstart 延时 |
中性线保护参数
只有寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 41 时,才能使用中性线保护 系统类型。
如要读取中性线保护参数,需要使用 4 个寄存器的读取请求。
通过中性线保护命令(命令代码 = 45197)来设置中性线保护寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22x0D3 |
8916 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
状态:0 = 关闭,1 = 打开,2 = 禁止 (1) |
|
22x0D4 |
8917 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–3 |
中性线系数吸合值 0 = 关 1 = 0.5 2 = 1.0 3 = OSN |
|
22x0D5 |
8918 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32766 |
Ir 吸合值 |
|
22x0D6 |
8919 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32766 |
Isd 吸合值 |
|
(1) 对于 40 A IEC 和 60 A UL 断路器,用户不能将中性线系数吸合值设置为 0.5。 |
|||||||
热记忆抑制参数
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22E1 |
8930 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
状态:1 = 打开,2 = 禁止 |