DOCA0384ZH-01

其它内容

额定电流

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x222D

8750

R

1

A

INT16U

0-8000

A/E/P/H

断路器额定电流

出厂设置 = 100 A(不带断路器互感器插头)

保护管理器测量

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2263

8804

R

INT16U

0-65535

P/H

保护管理器 (PM) 配置更改计数器

每次通过 HMI(键盘或开关)或 COM 应用 PM 设置更改时,此计数器将增加。

如果断电期间修改了开关,则在通电时,此计数器会增加。

0x2280

8833

R

10

%In

INT16U

0-16000

P/H

自上次复位,相 A 上记录的最大故障电流(脱扣)(4)

出厂设置 = 0x8000(未记录故障或未输入断路器类型)

0x2281

8834

R

10

%In

INT16U

0-16000

P/H

自上次复位,相 B 上记录的最大故障电流(脱扣)(4)

出厂设置 = 0x8000(未记录故障或未输入断路器类型)

0x2282

8835

R

10

%In

INT16U

0-16000

P/H

自上次复位,相 C 上记录的最大故障电流(脱扣)(4)

出厂设置 = 0x8000(未记录故障或未输入断路器类型)

0x2283

8836

R

10

%In

INT16U

0-16000

P/H

自上次复位,中性线上记录的最大故障电流(脱扣)(4)

出厂设置 = 0x8000(未记录故障或未提供断路器类型代码)

0x2284

8837

R

1

%Ir

INT16U

0-32767

A/P/H

A RMS 电流表示为 Ir 长延时吸合值的百分比值

0x2285

8838

R

1

%Ir

INT16U

0-32767

A/P/H

B RMS 电流表示为 Ir 长延时吸合值的百分比值

0x2286

8839

R

1

%Ir

INT16U

0-32767

A/P/H

C RMS 电流表示为 Ir 长延时吸合值的百分比值

0x2287

8840

R

1

%Ir

INT16U

0-32767

A/P/H

中性线的 RMS 电流表示为额定电流 In x 选定中性线设置的百分比值(x 1、x 2 或 x 0.5)(1)

0x2288

8841

R

1

%Ig

INT16U

0-32767

A/P/H

“剩余”接地故障电流表示为 Ig 接地故障保护吸合值的百分比值 (2)

0x2289

8842

R

100

%Idn

INT16U

0-32767

A/P/H

接地漏电电流表示为 IΔN 接地漏电保护吸合值的百分比值 (3)

(1) 配置寄存器 9618 选择“没有外置 CT”时,数值不可用。

(2) 仅可通过 MicroLogic 6.0 脱扣单元访问。

(3) 仅可通过 MicroLogic 7.0 脱扣单元访问。

(4) 计算故障电流时需要辅助电源。仅在提供断路器选择代码时,计算有效(请参阅 MicroLogic P/H 脱扣单元用户指南)。

电池状态

下表展示了电量状态:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x228A

8843

R

1

%

INT16U

0-100

A/E/P/H

电量指示:

100 % = U > 2800 mV

50 % = 2200 < U < 2800 mV

0 % = U < 2200 mV

长延时脱扣之前的剩余时间

每秒钟分析一次长延时脱扣之前的剩余时间。如果又有一个保护功能发生脱扣,那么会继续分析长延时脱扣之前的剩余时间。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x22A0-0x22A1

8865-8866

R

10

MOD10000

P/H

长延时脱扣之前的剩余时间

相位旋转

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x22A7

8872

R

INT16U

P/H

相位旋转:

0 = ABC (123)

1 = ACB (132)

语言

本寄存器可设置脱扣单元使用的语言。可通过脱扣单元键盘进行修改。出厂设置为英语,如果必要可保持出厂设置。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x258D

9614

RW

INT16U

P/H

0

法语

1

美国英语

2

英国英语

3

德语

4

西班牙语

5

意大利语

7

中文

8

俄语

9

Schneider Electric 可根据请求提供可选语言

10-15

保留

标称频率

此寄存器可调整保护管理器禁用 400 Hz 配电系统相位旋转保护所需的断路器操作频率。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x258E

9615

RW

INT16U

P/H

0

50 / 60 Hz(出厂设置)

1-2

保留

3

400 Hz

4-15

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?