DOCA0384ZH-01

IFE/EIFE 接口普通命令

获取当前时间

“获取当前时间”命令不受硬件保护。当 IFE/EIFE 接口前面板上的挂锁处于锁定位置时,“获取当前时间”命令仍处于启用状态。

如要获取所有模块的当前时间,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

768

命令代码 = 768

0x1F40

8001

INT16U

10

参数的数量(字节)= 10

0x1F41

8002

INT16U

8704

目的地 = 8704 (0x2200)

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

以下寄存器包含时间数据:

  • 寄存器 8023 在最高有效位保存月份,在最低有效位保存日期。

  • 寄存器 8024 在最高有效位保存年份相对值(加上 2000 得到年份),在最低有效位保存小时。

  • 寄存器 8025 在最高有效位保存分钟,在最低有效位保存秒。

  • 寄存器 8026 保存毫秒。

设置绝对时间

IFE/EIFE 接口前面板上的挂锁处于锁定位置时,“设置绝对时间”命令仍处于启用状态。

如要设置所有 IMU 模块的绝对时间,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

769

命令代码 = 769

0x1F40

8001

INT16U

18

参数的数量(字节)= 18

0x1F41

8002

INT16U

8704

目的地 = 8704 (0x2200)

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

0x1F45-0x1F48

8006-8009

XDATE

当前日期/时间

注: 在 24 Vdc 电源断开时,无 RTC 功能的 IFE/EIFE 接口(LV434010、LV434011 或 LV851001)的日期和时间计数器会复位,并以 2000 年 1 月 1 日的日期重启。因此在接通 24 Vdc 电源后,必须设置所有 IMU 模块的据对时间。

在电源断开时,带 RTC 功能的 IFE 接口(LV434001 或 LV434002)的日期和时间计数器不会复位。

注: 由于每个 IMU 模块都存在时钟漂移,因此如果未在 SNTP 模式下配置 IFE/EIFE 接口,则必须定期设置所有 IMU 模块的据对时间。建议至少每 15 分钟设置一次。

写入用户应用程序名称

可以从寄存器 10242 至 10273 读取用户应用程序名称 IMU 标识

如要写入用户应用程序名称,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

1032

命令代码 = 1032

0x1F40

8001

INT16U

参数的数量(字节) = 取决于用户应用程序名称的长度(不超过 46 个字符)

0x1F41

8002

INT16U

0

目的地 = 0 (0x0000)

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

17039366 = 用户应用程序名称(将 0x0104 载入寄存器 8006,将 0x0081 载入 8007)

0x1F46

8008

INT16U

2048

2048

0x1F48

8009

OCTET STRING

  • 最高有效位 = 用户应用程序名称的第一个字符

  • 最低有效位 = 用户应用程序名称的第二个字符

0x1F49-0x1F5F

8010-8038

OCTET STRING

取决于用户应用程序名称的长度,结尾为 NULL 字符 0x00

设置数据的有效期

此命令用于设置标准和旧有数据集中数据的有效期。

数据的有效期可在寄存器 数据的有效期 中读取。

如要设置数据的有效期,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

41868

命令代码 = 41868

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

8705

目的地 = 8705 (0x2201)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator、Services、Engineer 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

s

INT16U

5-300(步长为 5 秒)

数据的有效期

出厂设置:10 秒

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?