DOCA0384ZH-01

硬件描述

描述

A Ethernet 1 和 Ethernet 2 RJ45 通讯端口

B 24 Vdc 电源端子块

C 产品信息的对应二维码

D Ethernet 通讯 LED

E 模块状态 LED

F 网络状态 LED

G 可密封的透明盖子

H 复位按钮

I ULP 状态 LED

J 测试按钮(即使在护盖盖上的情况下,也可使用)

K 挂锁

L Modbus 流量状态 LED(仅适用于 IFE 服务器)

M 设备名称标签

N 两个 RJ45 ULP 端口

O 接地连接

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:QGH13473

安装

IFE 通讯接口安装在 DIN 导轨上。堆叠附件允许在不使用额外接线的情况下,将多个 IFM 通讯接口连接到 IFE 服务器。

注: 此堆叠功能仅适用于部件号为 LV434002 的 IFE 服务器。

24 Vdc 电源

IFE 通讯接口的电源电压必须始终为 24 Vdc。堆叠至 IFE 服务器的 IFM 通讯接口由 IFE 服务器供电,用户无需对它们单独供电。

建议使用 UL 标识和认可的限制电压/限制电流,或者具有最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。

注: 连接 24 Vdc 电源时,仅使用铜导线。

Ethernet 通讯 LED

Ethernet 通讯双色 LED,指示 Ethernet 端口 ETH1ETH2 的状态。

LED 指示

状态说明

熄灭

未通电或无链接

一直亮黄灯

10 Mbps,已建立链路,但未活动

黄灯闪烁

10 Mbps,正在进行活动

绿灯常亮

100 Mbps,已建立链路,但未活动

绿灯闪烁

100 Mbps,正在进行活动

模块状态 LED

模块状态双色 LED 指示 IFE 通讯接口状态。

LED 指示

状态说明

操作

熄灭

未通电

绿灯常亮

IFE 通讯接口正常工作

绿灯闪烁(250 毫秒亮起,250 毫秒熄灭)

隐藏的可用控制网页

绿灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭)

IFE 通讯接口固件损坏

请联系当地的 Schneider Electric 服务团队以获得支持。

红灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭)

IFE 通讯接口处于降级模式

在下次维护操作中更换 ULP 模块。

红灯常亮

IFE 通讯接口停止工作

绿灯/红灯闪烁(1 秒为绿灯,1 秒为红灯)

Firmware 正在更新

绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯)

正在自检

网络状态 LED

网络状态双色 LED,指示 Ethernet 网络状态。

LED 指示

状态说明

熄灭

未通电或没有 IP 地址

绿灯常亮

有效 IP 地址

红灯常亮

重复的 IP 地址

绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯)

正在自检

琥玻色灯常亮

IP 配置错误

Modbus 串行线路流量 LED

Modbus 串行线路通讯黄色 LED 表明正在利用 Modbus 串行线路网络通过 IFE 服务器传送或接收通讯量。

LED 在传送和接收信息过程中保持点亮,否则 LED 熄灭。

注: IFE 通讯接口(部件号 LV434001)上的 LED 熄灭。

Modbus 地址

IFE 通讯接口可接受其所连接 IMUModbus 地址。

Modbus 地址为 255,无法更改。

挂锁

IFE 通讯接口前面板上的挂锁可启用或禁用通过 Ethernet 网络发送远程控制命令至 IFE 通讯接口以及至 IMU 的其他模块的能力。

  • 如果箭头指向打开的挂锁(出厂设置),则启用远程控制命令。

  • 如果箭头指向闭合的挂锁,则禁用远程控制命令。

    即使箭头指向闭合的挂锁仍可用的唯一远程控制命令为设置绝对时间命令。

测试按钮

根据按下按钮的时间,测试按钮可有两种功能。

时间范围

功能

1-5 秒

测试所有 ULP 模块之间的连接,时间为 15 秒。

10-15 秒

激活“隐藏的配置”模式。

注: 如果按下此按钮超过 15 秒,则不会激活隐藏的配置。

复位按钮

将复位按钮按下 1–5 秒后,其将 IP 采集模式强制设为出厂默认设置 (DHCP)。

ULP 状态 LED

黄色 ULP 状态 LED 说明了 ULP 模块的模式。

ULP LED

模式

操作

标称

冲突

移除多余的 ULP 模块

降级

在下次维护操作中更换 ULP 模块

测试

非关键firmware偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作

非关键硬件偏差

配置偏差

安装缺失功能

关键firmware偏差

使用 EcoStruxure Power Commission 软件检查固件和硬件的兼容性,然后执行建议的操作

关键硬件偏差

停止

更换 ULP 模块

断电

检查电源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?