DOCA0384ZH-01

BCM ULP 模块标识

产品标识

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0202

515

R

INT16U

15139

A/E/P/H

产品标识 = 15139(代表 BCM ULP 模块)

BCM ULP 模块标识符

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0215-0x0216

534-535

RW

OCTET STRING

0x0000-0x7F7F

A/E/P/H

BCM ULP 模块的短标识符,通过 4 个 ASCII 字符编码

出厂设置 = 0x0000

0x0217-0x021E

536-543

RW

OCTET STRING

0x0000-0x7F7F

A/E/P/H

BCM ULP 模块的长标识符,通过 16 个 ASCII 字符编码

出厂设置 = 0x0000

BCM ULP 模块固件版本

BCM ULP 模块固件版本以 V 字符开头,并具有以下格式:VX.Y.Z。

固件版本的编码方式如下:VX.Y.Z = VX*1000 + Y*100 + Z*10

例如,如果寄存器数值等于 2000,BCM ULP 模块固件版本为 V2.0.0。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0240

577

R

INT16U

A/E/P/H

BCM ULP 模块固件版本

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?