DOCA0384ZH-01

计数器

概述

BCM ULP 模块具有帮助管理断路器的计数器。

BCM ULP 模块计数器有如下属性:

  • 所有计数器都存储在稳定的存储器中,以防止在断电的时候丟失数据。

  • 累积 OF 计数器是只读的。它在达到最大值 65535 以后就会停止累加。

  • 可将所有计数器(计算 OF 计数器除外)预设为 0 至 65535 之间的任意值。计数器可从 65535 至 0 自动进行循环。

  • OF 计数器以及闭合断路器命令计数器有一个阈值。

    可将阈值预设为 0 至 65534 之间的任意值。出厂设置为 5000。当计数器达到阈值之后,就会产生一个报警。

BCM ULP 模块计数器

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0229

554

R

INT16U

0-65535

A/E/P/H

BCM ULP 模块通电次数的计数器

0x022A

555

R

INT16U

0-65535

A/E/P/H

复位 BCM ULP 模块次数计数器,无论是否给以下部件接通电源

计数器阈值

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0243

580

RW

INT16U

0-65535

A/E/P/H

OF 计数器阈值

出厂设置 = 5000

0x0244

581

RW

INT16U

0-65535

A/E/P/H

合闸指令计数器阈值

出厂设置 = 5000

断路器操作计数器

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0295

662

R

INT16

0-65535

A/E/P/H

累积 OF 计数器(不可复位,打开到闭合计数器)

0x0296

663

RW

INT16

0-65535

A/E/P/H

OF 计数器(可复位,打开到闭合计数器)

0x0297

664

RW

INT16

0-65535

A/E/P/H

SD 计数器(闭合到 SD 位置)

0x0298

665

RW

INT16

0-65535

A/E/P/H

SDE 计数器(闭合到 SDE 位置)

MX 和 XF 释放计数器

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x02A1

674

R

INT16U

0-65535

A/E/P/H

MX 驱动计数器

0x02A5

678

R

INT16U

0-65535

A/E/P/H

XF 驱动计数器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?