DOCA0384ZH-01

智能模块单元

定义

模块化单元是包含一个或多个产品的机械和电气组件,可执行配电盘中的某个功能(进线保护、电机命令以及控制)。

内部通讯组件(MicroLogic 控制单元或 MicroLogic 脱扣单元)和外部 ULP 模块(IO 模块)连接到一个通讯接口的断路器称为智能模块单元 (IMU)。

IMU 由以下系列的断路器构成:

  • MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

  • MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

  • MasterPacT NT/NW 断路器

  • ComPacT NS 630b-1600 断路器

  • ComPacT NS 1600b-3200 断路器

  • PowerPacT PR 断路器

  • ComPacT NSX 断路器

  • PowerPacT H 型、J 型和 L 断路器

每种断路器系列所适用的 ULP 模块

下表列出了每个系列的断路器所兼容的 ULP 模块。

ULP 模块

部件号

ULP 端口模块和 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ

BCIM 模块和 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ

BCM ULP 模块和 MicroLogic 脱扣单元的 MasterPacT NT/NWComPacT NSPowerPacT P- and R-Frame

BSCM Modbus SL/ULP 模块和/或 MicroLogic 脱扣单元的 ComPacT NSXPowerPacT H-, J-, and L-Frame

用于单个断路器的 IFE 以太网通讯接口

  • LV434001
  • LV434010

IFE 以太网交换机服务器

  • LV434002
  • LV434011

用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口

LV851001

用于单个 MasterPacT MTZ1 抽出式断路器的备件套件 EIFE

LV851100SP

用于单个 MasterPacT MTZ2/MTZ3 抽出式断路器的备件套件 EIFE

LV851200SP

用于单个断路器的 IFM Modbus SL 通讯接口

TRV00210

STRV00210

用于单个断路器的 IFM Modbus SL 通讯接口

LV434000

BSCM Modbus SL/ULP 模块

LV434220

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

TRV00121

STRV00121

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

LV434063

USB 维护接口

TRV00911

STRV00911

有关 ULP 系统及其部件的更多信息,请参阅 DOCA0093•• ULP 系统用户指南

通讯架构

A用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示器

B用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

C 用于单个断路器的 IFE 以太网通讯接口

D IFE 以太网交换机服务器

E 用于单个断路器的 IFM Modbus SL 通讯接口

F Modbus SL 集线器

G 用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

HMicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器

IMicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

JMicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器

KMicroLogic Active 控制单元和 BCIM 模块的 MasterPacT MTZ 固定式断路器

LMicroLogic 脱扣单元和 BCM ULP 模块的 MasterPacT NT/NW 断路器

MMicroLogic 脱扣单元和 BCM ULP 模块的 ComPacT NS/PowerPacT PR 断路器

N ComPacT NSX/PowerPacT H 型、J 型和 L 插入式断路器

O ComPacT NSX/PowerPacT H 型、J 型和 L 抽出式断路器

P ComPacT NSX/PowerPacT H 型、J 型和 L 固定式断路器

Q BSCM Modbus SL/ULP 模块

R ULP 端口模块

S 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口

T ULP 接线端子

U BSCM Modbus SL 线缆

V RJ45 ULP 线缆

W 断路器 BCM ULP 线缆

X NSX 线缆

Y Modbus-SL 服务器

远程控制器

远程控制器是一种能够使用通讯接口(如 IFE 以太网通讯接口)与 IMU 通讯的设备。例如,用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示单元、监控器、PLC、BMS、SCADA 系统等都是远程控制器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?