DOCA0384ZH-01

测量配置命令

设置 ENVT 存在

用户可以在寄存器 3314 读取 ENVT(外置中性线电压接线)存在参数

如果要设置 ENVT 存在参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

46472

E/P/H

命令代码 = 46472

0x1F40

8001

INT16U

12

E/P/H

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

E/P/H

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E/P/H

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

E/P/H

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0-1

E/P/H

0 = ENVT 不存在

1 = ENVT 存在

复位最小/最大值

复位最小值/最大值命令可以复位实时测量的最小值(寄存器 1300 至 1599)和实时测量的最大值(寄存器 1600 至 1899)

复位最小/最大值命令可以复位电量测量(寄存器 2000 到 2027)

复位最小/最大值命令可以复位峰值需求测量(寄存器 2200 到 2241)

如果要复位最小/最大测量值,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

46728

命令代码 = 46728

0x1F40

8001

INT16U

12

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

复位计量变量的最小/最大值:

  • 如果要复位计量变量,将此位设置为 1。

  • 如果要保持当前值,将此位设置为 0。

A/E/P/H

0

复位最小/最大电流(IAIBICIN、Imax、Ig、IΔn、Iavg 以及 Iunbal)

E/P/H

1

复位最小/最大电压(VABV13VBCVANVBNVCN、VavgL-L, VavgL-N 和 Vunbal)

E/P/H

2

复位最小/最大功率 (有功功率、无功功率、视在功率以及失真功率)

E/P/H

3

复位最小/最大功率因数和 cosϕ

E/P/H

4

复位最小/最大总谐波失真 (THD)

E/P/H

5

复位电流需量的峰值

E/P/H

6

复位有功功率、无功功率以及视在功率需量的峰值

E/P/H

7

复位最小/最大频率

8

不适用

E/P/H

9

复位电量(有功、无功、视在)

10-15

保留

功率流符号配置

用户可以在寄存器 3316 读取功率流符号配置 功率流符号

如果要设置功率流符号参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47240

P/H

命令代码 = 47240

0x1F40

8001

INT16U

12

P/H

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

P/H

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

P/H

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

P/H

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0-1

P/H

功率流符号:

0 = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置)

1 = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流。

功率因数符号配置

用户可以在寄存器 3318 读取功率因数符号配置

如果要设置功率因数符号参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47241

E

命令代码 = 47241

0x1F40

8001

INT16U

12

E

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

E

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

E

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0-2

E

功率因数和基波功率因数 (cosϕ) 的符号法则:

0 = IEC 准则

2 = IEEE 准则(出厂设置)

电量累计模式配置

用户可以在寄存器 3324 读取电量累计模式配置

如果要设置电量累计模式参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47242

E/P/H

命令代码 = 47242

0x1F40

8001

INT16U

12

E/P/H

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

E/P/H

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E/P/H

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

E/P/H

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0-1

E/P/H

电量累计模式:

0 = 绝对累计(出厂设置)

1 = 有符号的累计

电流需量配置

用户可以在寄存器 3352 读取电流需量计算窗口的持续时间

用户可以从寄存器 2200 到 2207 读取电流需量参数

如果要开始设置电流需量,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47243

E/P/H

命令代码 = 47243

0x1F40

8001

INT16U

12

E/P/H

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

E/P/H

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E/P/H

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

E/P/H

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

分钟

INT16U

5-60

E/P/H

电流需量计算窗口持续时间,可以以 1 为步长调整。

出厂设置为 15 分钟(滑动)。

功率需量配置

用户可以从寄存器 3354 到 3355 读取功率需量计算方法

用户可以从寄存器 2224 到 2237 读取功率需量参数

如果要开始设置功率需量,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47244

E/P/H

命令代码 = 47244

0x1F40

8001

INT16U

14

E/P/H

参数的数量(字节)= 14

0x1F41

8002

INT16U

4609

E/P/H

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E/P/H

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

E/P/H

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

INT16U

0-5

E/P/H

功率需量计算方法(窗口类型):

0 = 滑动(出厂设置)

2 = 固定

5 = 与通讯同步

0x1F46

8007

分钟

INT16U

5-60

E/P/H

功率需量计算窗口的持续时间,可以以 1 为步长调整。

出厂设置为 15 分钟。

设置额定初始电压 Vn 显示

用户可以在寄存器 9616 读取额定电压

如果要设置额定初始电压 Vn 显示参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x1F3F

8000

INT16U

47245

E/P/H

命令代码 = 47245

0x1F40

8001

INT16U

12

E/P/H

参数的数量(字节)= 12

0x1F41

8002

INT16U

4609

E/P/H

目的地 = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

E/P/H

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

E/P/H

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45

8006

V

INT16U

0-65535

E/P/H

额定初始电压 Vn(出厂设置 = 690 V)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?