DOCA0384ZH-01

实时测量

概述

每秒钟刷新一次实时测量。实时测量包括:

  • 电压和电压不平衡

  • 电流和电流不平衡

  • 有功、无功、视在和失真功率

  • 带谐波的无功功率

  • 功率因数和基波功率因数

  • 频率

  • THD(总谐波失真)

电压

如果电压 < 25 V,寄存器 = 0。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x03E7

1000

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 线电压V12

0x03E8

1001

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 线电压V23

0x03E9

1002

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 线电压V31

0x03EA

1003

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 相电压 V1N (1)

0x03EB

1004

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 相电压 V2N (1)

0x03EC

1005

R

1

V

INT16U

0-850

RMS 相电压 V3N (1)

0x03ED

1006

R

1

V

INT16U

0-850

V12V23V31 的算数平均值:(V12 + V23 + V31) / 3 = Vavg L-L

0x03EE

1007

R

1

V

INT16U

0-850

V1NV2NV3N 的算数平均值:(V1N + V2N + V3N) / 3 = Vavg L-N (1)

0x0478

1145

R

1

V

INT16U

0-850

Vmax:V12V23V31 的最大值 (2)

0x0479

1146

R

1

V

INT16U

0-850

Vmin:V12V23V31 的最小值 (2)

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用且无法访问。参阅系统类型

(2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值

电压不平衡

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x03EF

1008

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

V12 线电压不平衡(相对于线电压的算术平均值)

0x03F0

1009

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

V23 线电压不平衡(相对于线电压的算术平均值)

0x03F1

1010

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

V31 线电压不平衡(相对于线电压的算术平均值)

0x03F2

1011

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

V1N 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1)

0x03F3

1012

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

V2N 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1)

0x03F4

1013

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

V3N 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1)

0x03F5

1014

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

寄存器 1008、1009 和 1010 的最大线电压不平衡值(2)

0x03F6

1015

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

寄存器 1011、1012 和 1013 的最大相电压不平衡值 (1)(2)

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

(2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值

电流

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x03F7

1016

R

1

A

INT16U

0–20xIn

1 的 RMS 电流:I1

0x03F8

1017

R

1

A

INT16U

0–20xIn

2 的 RMS 电流:I2

0x03F9

1018

R

1

A

INT16U

0–20xIn

3 的 RMS 电流:I3

0x03FA

1019

R

1

A

INT16U

0–20xIn

中性线的 RMS 电流:IN(1)

0x03FB

1020

R

1

A

INT16U

0–20xIn

I1I2I3IN 的最大值(2)

0x03FC

1021

R

1

%Ig

INT16U

0–20xIn

接地故障电流

0x03FD

1022

R

1

mA

INT16U

0–20xIn

接地漏电电流

0x0401

1026

R

1

A

INT16U

0–20xIn

I1I2I3 的最小值 (2)

0x0402

1027

R

1

A

INT16U

0–20xIn

I1I2I3 的算数平均值:(I1 + I2 + I3) / 3 = Iavg

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

(2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值

电流不平衡

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0403

1028

R

10

%

INT16

-1000–+1000

I1 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值)

0x0404

1029

R

10

%

INT16

-1000–+1000

I2 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值)

0x0405

1030

R

10

%

INT16

-1000–+1000

I3 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值)

0x0406

1031

R

10

%

INT16

-1000–+1000

IN 电流不平衡(相对于相电流的算术平均值)(1)

0x0407

1032

R

10

%

INT16

-1000–+1000

寄存器 1028、1029 和 1030 的最大电流不平衡 (2)

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

(2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值

有功功率

有功功率流符号取决于寄存器 3316 的配置。请参阅功率流符号

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0409

1034

R

10

kW

INT16

-10000–+10000

1 的有功功率:P1(1)

0x040A

1035

R

10

kW

INT16

-10000–+10000

2 的有功功率:P2(1)

0x040B

1036

R

10

kW

INT16

-10000–+10000

3 的有功功率:P3(1)

0x040C

1037

R

10

kW

INT16

-30000–+30000

总有功功率:Ptot

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

无功功率

无功功率流符号取决于寄存器 3316 功率流符号 的配置。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x040D

1038

R

10

kvar

INT16

-10000–+10000

1 的无功功率:Q1(1)

0x040E

1039

R

10

kvar

INT16

-10000–+10000

2 的无功功率:Q2(1)

0x040F

1040

R

10

kvar

INT16

-10000–+10000

3 的无功功率:Q3(1)

0x0410

1041

R

10

kvar

INT16

-30000–+30000

总无功功率 Qtot

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

视在功率

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0411

1042

R

10

kVA

INT16

0-10000

1 的视在功率:S1(1)

0x0412

1043

R

10

kVA

INT16

0-10000

2 的视在功率:S2(1)

0x0413

1044

R

10

kVA

INT16

0-10000

3 的视在功率:S3(1)

0x0414

1045

R

10

kVA

INT16

0-30000

总视在功率:Stot

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

功率因数

功率因数的符号取决于寄存器 3318 功率因数符号 的配置:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0415

1046

R

100

INT16

-100–+100

1 的功率因数:PF1(1)

0x0416

1047

R

100

INT16

-100–+100

2 的功率因数:PF2(1)

0x0417

1048

R

100

INT16

-100–+100

3 的功率因数:PF3(1)

0x0418

1049

R

100

INT16

-100–+100

总功率因数:PF

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

基波功率因数 (cosϕ)

基波功率因数 (cosϕ) 的符号取决于寄存器 3318 的配置 功率因数符号

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0419

1050

R

100

INT16

-100–+100

1 的基波功率因数:cosϕ 1(1)

0x041A

1051

R

100

INT16

-100–+100

2 的基波功率因数:cosϕ 2(1)

0x041B

1052

R

100

INT16

-100–+100

3 的基波功率因数:cosϕ 3(1)

0x041C

1053

R

100

INT16

-100–+100

总基波功率因数:cosφ

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

频率

MicroLogic 5/6/7 脱扣单元无法计算频率时,会返回 Not Evaluated = 32768 (0x8000)。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x041D

1054

R

10

Hz

INT16U

150-4400

系统频率:F

基波无功功率

无功功率流符号取决于寄存器 3316 功率流符号 的配置。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0437

1080

R

10

kvar

INT16

-10000–+10000

1 的基波无功功率:Q1Fund (1)

0x0438

1081

R

10

kvar

INT16

-10000–+10000

2 的基波无功功率:Q2Fund (1)

0x0439

1082

R

10

kvar

INT16

-10000–+10000

3 的基波无功功率:Q3Fund (1)

0x043A

1083

R

10

kvar

INT16

-10000–+10000

总基波无功功率:Qtot Fund

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

失真功率

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x043F

1088

R

10

kvar

INT16U

0-10000

1 的失真功率:D1(1)

0x0440

1089

R

10

kvar

INT16U

0-10000

2 的失真功率:D2(1)

0x0441

1090

R

10

kvar

INT16U

0-10000

3 的失真功率:D3(1)

0x0442

1091

R

10

kvar

INT16U

0-10000

总失真功率:Dtot

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

总谐波失真 (THD)

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0443

1092

R

10

%

INT16U

0-32766

V12 的总谐波失真(相对于基波)

0x0444

1093

R

10

%

INT16U

0-32766

V23 的总谐波失真(相对于基波)

0x0445

1094

R

10

%

INT16U

0-32766

V31 的总谐波失真(相对于基波)

0x0446

1095

R

10

%

INT16U

0-32766

V1N 的总谐波失真(相对于基波)(1)

0x0447

1096

R

10

%

INT16U

0-32766

V2N 的总谐波失真(相对于基波)(1)

0x0448

1097

R

10

%

INT16U

0-32766

V3N 的总谐波失真(相对于基波)(1)

0x0449

1098

R

10

%

INT16U

0-32766

I1 的总谐波失真(相对于基波)

0x044A

1099

R

10

%

INT16U

0-32766

I2 的总谐波失真(相对于基波)

0x044B

1100

R

10

%

INT16U

0-32766

I3 的总谐波失真(相对于基波)

(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则此值不可用于电机应用。参阅系统类型

电机的热成像

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0477

1144

R

1

%

INT16U

0-32766

Ith 热成像

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?