DOCA0384ZH-01

密码管理

概述

MicroLogic 脱扣单元和控制单元以及 IMU ULP 模块的远程数据访问受到密码保护。远程访问包括:

  • 通讯网络

  • EcoStruxure Power Commission 软件

  • EcoStruxure Power Device 应用

  • FDM128 显示器

  • IFE/EIFE 网页

为远程访问定义了以下四种用户类型。每个 IMU 的每个用户类型都有不同的密码。

  • Administrator

  • Services

  • Engineer

  • Operator

需要使用 Administrator 密码,才能使用 EcoStruxure Power Commission 软件将设置写入到 MicroLogic 脱扣单元或控制单元以及 IMUULP 模块。

通过命令接口执行的每个入侵性命令分配给一个或多个用户类型,且通过相应的用户类型密码加以保护。命令描述中提供了每个入侵性命令的密码。

重要: MicroLogic Active 控制单元的入侵性命令不受用户类型密码的保护:
  • 只有当 MicroLogic Active 控制单元的远程设置参数设置为 ON 时,才允许发送远程保护设置命令。

  • 只有在 MicroLogic Active 控制单元处于 Auto Local control mode 模式时,才支持来自 FDM121 显示器的远程分/合闸命令。

  • 只有在 MicroLogic Active 控制单元处于 Auto Remote control mode 模式时,才支持来自远程监控接口的远程分/合闸命令。

  • MicroLogic Active 控制单元处于 Manual control mode 模式时,不支持远程分/合闸命令。

通过命令接口执行的非入侵性命令不需要密码。

默认密码

警告
潜在危害系统可用性、完整性和保密性
更改默认密码将有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

每种用户类型的默认密码如下:

用户类型

默认密码

Administrator

‘0000’ = 0x30303030

Services

‘1111’ = 0x31313131

Engineer

‘2222’ = 0x32323232

Operator

‘3333’ = 0x33333333

更改密码

密码可通过 EcoStruxure Power Commission 软件更改。

为给定用户输入当前密码,才能更改此用户类型的密码。输入管理员级密码可让您更改任何用户类型的密码。

密码仅包含 4 个 ASCII 字符。密码区分大小写,允许使用以下字符:

  • 0 到 9 的数字

  • 从 a 到 z 的字母

  • 从 A 到 Z 的字母

IMU 的密码

对于每个用户类型,MicroLogic 脱扣单元或控制单元以及 IMUULP 模块必须用相同的密码来保护。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件更改密码时,MicroLogic 脱扣单元或控制单元以及 IMUULP 模块中密码会被修改。

在以下情况下,必须为 IMU 中的新模块分配当前 IMU 密码:

  • IMU 中添加了新 ULP 模块。

  • 更换 MicroLogic 脱扣单元或控制单元或者 IMU 的其中一个 ULP 模块。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件修改新模块的密码,以匹配当前 IMU 密码。

示例: IO 模块添加到带有 MicroLogic 脱扣单元和 IFE 通讯接口的 IMU 中。

  • IMU 允许为每个用户类型自定义密码。

  • IO 对于每个用户类型都设置了默认密码。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件将 IO 模块的默认密码替换为每个用户类型的 IMU 的用户自定义密码。

密码复位

如果 (IMU) 的 Administrator 密码丢失或忘记,可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件和 Schneider Electric 客户服务中心的支持将密码复位为默认密码。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?