硬件描述
描述

A 两个 RJ45 Ethernet 端口
A1 熄灭:10 Mbps
绿灯常亮:100 Mbps
A2 绿灯常亮:已连接
绿灯闪烁:活动
B IP 复位按钮
C 设备标识标签
D 模块状态 LED
E 网络状态 LED
F ULP 状态 LED
G USB 模式 ULP 端口
H 产品信息的对应二维码
I DIN 夹
J 接地连接
K CT 限位开关
L CE 限位开关
M CD 限位开关
N MAC ID
有关更多安装信息,请参阅 NVE23550 EIFE – Embedded Ethernet Interface for One MasterPacT MTZ Drawout Circuit Breaker – Instruction Sheet。
安装
EIFE 接口嵌入在 MasterPacT MTZ 断路器的抽架中。
24 Vdc 电源
EIFE 接口由 ULP 端口模块供电。
有关详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0093•• ULP (Universal Logic Plug) 系统 - 用户指南。
建议使用 UL 标识和认可的限制电压/限制电流,或者具有最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。
TBC by Ravindra: the EIFE is not connected to the 24 Vdc power supply, but to a dedicated cable connected on the ULP port
Ethernet 连接
模块状态 LED
模块状态双色 LED,指示 EIFE 接口状态。
|
LED 指示 |
状态说明 |
操作 |
|---|---|---|
|
熄灭 |
未通电 |
无 |
|
绿灯常亮 |
EIFE 接口操作 |
无 |
|
绿灯闪烁(250 毫秒亮起,250 毫秒熄灭) |
隐藏的可用控制网页 |
无 |
|
绿灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭) |
EIFE 接口固件损坏 |
请联系当地的 Schneider Electric 服务团队以获得支持。 |
|
红灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭) |
EIFE 接口处于“降级”模式 |
在下次维护操作中更换 ULP 模块。 |
|
红灯常亮 |
EIFE 接口停止运行 |
无 |
|
绿灯/红灯闪烁(1 秒为绿灯,1 秒为红灯) |
Firmware 正在更新 |
无 |
|
绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯) |
正在自检 |
无 |
网络状态 LED
网络状态双色 LED,指示 Ethernet 网络状态。
|
LED 指示 |
状态说明 |
|---|---|
|
熄灭 |
未通电或没有 IP 地址 |
|
绿灯常亮 |
有效 IP 地址 |
|
红灯常亮 |
重复的 IP 地址 |
|
绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯) |
正在自检 |
|
琥玻色灯常亮 |
检测到 IP 配置错误 |
ULP Status LED
黄色 ULP status LED 说明了 ULP 模块的模式。
Modbus 地址
EIFE 接口可接受其所连接 IMU 的 Modbus 地址。
Modbus 地址为 255,无法更改。
入侵性命令模式
EIFE 入侵性命令模式可通过 EcoStruxure Power Commission 软件来配置。该软件可启用或禁用通过 Ethernet 网络向 EIFE 接口以及向所连接的 IMU 的其他模块发送远程控制命令的能力。
-
如果入侵性命令模式处于锁定状态,则会禁用远程控制命令。
-
如果入侵性命令模式处于解锁状态(出厂设置),则会启用远程控制命令。
复位按钮
将复位按钮按下 1–5 秒后,其将 IP 采集模式强制设为出厂默认设置 (DHCP)。
抽架位置触点
EIFE 接口提供了三个限位开关来识别断路器的抽架位置。
|
限位开关 |
描述 |
|---|---|
|
CE |
抽架连接位置触点 |
|
CD |
抽架断开位置触点 |
|
CT |
抽架测试位置触点 |












@TW: this map is shared with EIFE User Guide and Masterpact MTZ Modbus guide and DOCA0384 Modbus Guide