DOCA0384ZH-01

脱扣日志

概述

脱扣日志寄存器说明遇到的最后17次脱扣。脱扣日志格式对应于 FIFO(先进先出)堆栈中保存的一系列记录,共有 17 个。最新的记录会擦除最早的记录。每个记录包括 7 个寄存器,它们用来说明一次脱扣。

脱扣记录编号

用户需要使用7x(n)寄存器的读取功能来读取最后n个脱扣记录,其中7表示每个脱扣记录的寄存器数量。

比如,如果要读取脱扣日志的最后 3 个脱扣记录,那么用户需要使用一个对 7x3 = 21 个寄存器的读取请求。

  • 最前的 7 个寄存器说明第一个脱扣记录。

  • 接下来的 7 个寄存器说明第二个脱扣记录。

  • 最末的 7 个寄存器说明第三个脱扣记录。

地址

寄存器

描述

0x0095–0x009B

150-156

脱扣记录 0

0x009C–0x00A2

157-163

脱扣记录 1

0x00A3–0x00A9

164-170

脱扣记录 2

0x00AA–0x00B0

171-177

脱扣记录 3

0x00B1–0x00B7

178-184

脱扣记录 4

0x00B8–0x00BE

185-191

脱扣记录 5

0x00BF–0x00C5

192-198

脱扣记录 6

0x00C6–0x00CC

199-205

脱扣记录 7

0x00CD–0x00D3

206-212

脱扣记录 8

0x00D4–0x00DA

213-219

脱扣记录 9

0x00DB–0x00E1

220-226

脱扣记录 10

0x00E2–0x00E8

227-233

脱扣记录 11

0x00E9–0x00EF

234-240

脱扣记录 12

0x00F0–0x00F6

241-247

脱扣记录 13

0x00F7–0x00FD

248-254

脱扣记录 14

0x00FE–0x0104

255-261

脱扣记录 15

0x0105–0x010B

262-268

脱扣记录 16

脱扣记录

如果要读取一个脱扣记录,用户需要使用一个对 7 个寄存器的读取请求。

脱扣记录寄存器的顺序和说明与脱扣记录 1 的相同:

脱扣记录 1(最新脱扣记录)

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0095

150

R

1

INT16U

0-65535

E/P/H

脱扣代码

0x00960x0098

151153

R

1

ULP

E/P/H

事件(脱扣或确认)日期

0x0099

154

R

1

INT16U

1-2

E/P/H

事件类型

最高有效位=0 (保留)

事件发生:最低有效位=1

事件结束:最低有效位=2

0x009A

155

保留

0x009B

156

保留

脱扣代码

脱扣代码

描述

1000 (0x03E8)

由于长延时保护 Ir 脱扣

1001 (0x03E9)

由于短延时保护 Isd 脱扣

1002 (0x03EA)

由于瞬时保护 Ii 脱扣

1003 (0x03EB)

由于接地故障保护 Ig 脱扣

1004 (0x03EC)

由于接地漏电保护 IΔn 脱扣

1005 (0x03ED)

由于综合瞬时保护 I >> 脱扣

10061007 (0x03EE0x03EF)

保留

1008 (0x03F0)

由于高级保护导致的脱扣

1009 (0x03F1)

由于扩展高级保护导致的脱扣

10101015 (0x03F20x03F7)

保留

1016 (0x3F8)

电流不平衡

1017 (0x3F9)

IA 最大需量

1018 (0x3FA)

IB 最大需量

1019 (0x3FB)

IC 最大需量

1020 (0x3FC)

IN 最大需量

1021 (0x3FD)

欠压

1022 (0x3FE)

过压

1023 (0x3FF)

电压不平衡

1024 (0x400)

保留

1025 (0x401)

反相功率

1026 (0x402)

欠频率

1027 (0x403)

过频率

1028 (0x404)

相位旋转

1029 (0x405)

电流降载

1030 (0x406)

功率降载

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?