DOCA0384ZH-01

简介

概述

用于单个断路器的 IFM Modbus SL 通讯接口使配有 ComPacT、PowerPacTMasterPacT 断路器的智能模块单元 (IMU) 能够连接至三线制屏蔽型 Modbus SL 串行线路 Modbus 网络。每个断路器都拥有自己的 IFM 通讯接口和相应的 Modbus 地址。

IFM 通讯接口的类型

IFM 通讯接口的部件号为 LV434000。部件号为 LV434000 的 IFM 通讯接口完全替代部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 通讯接口。

注:
  • 用于 IFM 通讯接口且部件号为 LV434000 的 IFM 通讯接口与部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 通讯接口相同。

  • 部件号为 TRV00210 或 STRV00210 的 IFM 通讯接口与带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器不兼容。

IFM 通讯接口特色

IFM 通讯接口的主要特色包括:

  • 以如下接口形式提供的单个 Modbus Serial Line 接口

    • RJ45 连接器接口

    • 堆叠接口

  • 用于地址设置和挂锁选项的 HMI 旋转式刻度盘

  • 用于测试功能的按钮

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?