DOCA0384ZH-01

会话管理命令

命令列表

下表列出了根据 UL489SE 标准管理设置保护功能的编辑会话所必需的命令、它们的相应命令代码以及用户类型。

命令

命令代码

用户类型

打开设置会话 打开设置会话

1930

Administrator

应用设置 应用设置

1932

Administrator

获取应用设置状态 获取应用设置状态

1924

不需要密码

关闭设置会话 关闭设置会话

1933

Administrator

打开设置会话

如要打开设置会话,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

1930

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

10

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

编辑会话的会话密钥将将以如下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8020

INT16U

1930

最后一个命令代码

0x1F40

8021

INT16U

命令状态:

0x1F41

8022

INT16U

4

返回的字节数

0x1F42-0x1F43

8023-8024

INT32U

0-4294967294

命令的会话密钥

应用设置

如要应用设置,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

1932

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

14

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0-4294967294

命令的请求会话密钥

获取应用设置状态

如要获取应用设置状态,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

1924

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

14

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

0

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

0

命令的密码 = 0(不需要密码)

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0-4294967294

命令的请求会话密钥

应用设置状态将以如下方式返回到命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F53

8020

INT16U

1924

最后一个命令代码

0x1F54

8021

INT16U

命令状态:

0x1F55

8022

INT16U

6

返回的字节数

0x1F56-0x1F57

80023-8024

INT32U

0-4294967294

命令的响应会话密钥。它必须等于命令的请求会话密钥。

0x1F58

8025

INT16U

0-1

应用设置命令的状态:

  • 0 = 没有应用设置正在进行中

  • 1 = 应用设置正在进行中

关闭设置会话

若要关闭安装会话,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

描述

0x1F3F

8000

INT16U

1933

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

14

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377

(0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43-0x1F44

8004-8005

OCTET STRING

命令的密码:Administrator 用户类型的密码

0x1F45-0x1F46

8006-8007

INT32U

0-4294967294

命令的请求会话密钥

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?