需量测量
概述
命令寄存器包括:
-
电流需量
-
有功、无功和视在功率需量
电流需量的窗口持续时间取决于寄存器 3352 的配置。请参阅需量时间。
功率需求的窗口类型和窗口持续时间取决于寄存器 3354 和 3355 的配置。请参阅需量时间。
每分钟使用滑动类窗口更新需量测量值。
在窗口周期结束时,使用块类窗口更新需量测量值。
电流需量
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0897 |
2200 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
1 相的电流需量:I1Dmd |
|
0x0898 |
2201 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
2 相的电流需量:I2Dmd |
|
0x0899 |
2202 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
3 相的电流需量:I3Dmd |
|
0x089A |
2203 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
中性线的电流需量:INDmd (1) |
|
0x089B |
2204 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
相 1 的最大电流需量:I1Peak Dmd (2) |
|
0x089C |
2205 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
相 2 的最大电流需量:I2Peak Dmd (2) |
|
0x089D |
2206 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
相 3 的最大电流需量:I3Peak Dmd (2) |
|
0x089E |
2207 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–20xIn |
中性线的最大电流需量:INPeak Dmd (1) (2) |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则此值不可用。参阅系统类型。 (2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值。 |
|||||||
有功功率需量
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x08AF |
2224 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-30000–+30000 |
总有功功率需量:P Dmd (1) |
|
0x08B0 |
2225 |
R |
10 |
kW |
INT16 |
-30000–+30000 |
最大总有功功率需量:P Peak Dmd (2) |
|
(1) 对于块类窗口,此值会在窗口周期结束时更新。对于滑动类窗口,这个值每分钟更新一次。 (2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值。 |
|||||||
无功功率需量
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x08B5 |
2230 |
R |
10 |
kvar |
INT16 |
-30000–+30000 |
总无功功率需量:Q Dmd (1) |
|
0x08B6 |
2231 |
R |
10 |
kvar |
INT16 |
-30000–+30000 |
最大总无功功率需量:Q Peak Dmd (2) |
|
(1) 对于块类窗口,此值会在窗口周期结束时更新。对于滑动类窗口,这个值每分钟更新一次。 (2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值。 |
|||||||
视在功率需量
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x08BB |
2236 |
R |
10 |
kVA |
INT16 |
0-30000 |
总视在功率需量:S Dmd (1) |
|
0x08BC |
2237 |
R |
10 |
kVA |
INT16 |
0-30000 |
最大总视在功率需量:S Peak Dmd (2) |
|
(1) 对于块类窗口,此值会在窗口周期结束时更新。对于滑动类窗口,这个值每分钟更新一次。 (2) 此值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。请参阅复位最小/最大值。 |
|||||||