IFE/EIFE 接口标识和状态寄存器
IFE/EIFE 接口固件版本
IFE/EIFE 接口固件版本数据从寄存器 11776 开始,最大长度为 8 个寄存器。
固件版本是使用格式 AAA.BBB.CCC 的 ASCII 字符串,其中:
-
AAA = 主版本号 (000-127)
-
BBB = 次版本号 (000-255)
-
CCC = 修订号 (000-255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2DDF-0x2DEE |
11744-11759 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
设备系列 |
|
0x2DEF-0x2DF6 |
11760-11767 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品系列 |
|
0x2DF7-0x2DFE |
11768-11775 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品型号 |
|
0x2DFF-0x2E04 |
11776-11781 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
固件版本 |
IFE/EIFE 接口硬件版本
IFE/EIFE 接口硬件版本数据从寄存器 11784 开始,最大长度为 8 个寄存器。
硬件版本是使用格式 AAA.BBB.CCC 的 ASCII 字符串,其中:
-
AAA = 主版本号 (000-127)
-
BBB = 次版本号 (000-255)
-
CCC = 修订号 (000-255)
版本号结尾为 NULL 字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E07-0x2E0C |
11784-11789 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
硬件版本 |
IMU 标识
IMU 的标识可以利用 EcoStruxure Power Commission 软件来设置。如果没有编程,IMU 标识寄存器会返回 0 (0x0000)。
FDM121 显示器显示 IMU 名称的前 14 个字符。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2801-0x2820 |
10242-10273 |
R-WC |
– |
OCTET STRING |
– |
用户应用程序名称 用于使用 DHCP 获取 IP 地址的设备名称,以及 DPWS 设备检索上的易记名称。 示例:‘IFE-0A129F’ 最大长度为 64 个字符。 |
|
0x2E18-0x2E2E |
11801-11823 |
R |
OCTET STRING |
– |
IMU 名称(不适用于带 MicroLogic X/Xi 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器) |
|
|
0x2E2F-0x2E38 |
11824-11833 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
供应商名称 = ‘Schneider Electric’ 通过以下方法设置的用户应用程序名称:
用于使用 DHCP 获取 IP 地址的设备名称,以及 DPWS 设备检索上的易记名称。 示例:‘IFE-0A129F’ 最大长度为 64 个字符 |
|
0x2E39-0x2E42 |
11834-11843 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
产品代码:
|
|
0x2E43–0x2E44 |
11844-11845 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x2E45-0x2E5B |
11846-11868 |
R-RC-WC |
– |
OCTET STRING |
– |
IMU 位置(仅适用于 MasterPacT NT/NW、ComPacT 和 PowerPacT )= 不超过 45 个 ASCII 字符,以 NULL 字符 0x00 结尾 |
发送远程控制命令
可以通过已下方式锁定远程控制命令:
-
在 IFE 接口或 IFE 服务器上,使用正面的挂锁
-
在 EIFE 接口上,通过 EcoStruxure Power Commission 软件设置入侵性命令模式
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E72 |
11891 |
R |
– |
INT16U |
1,3 |
远程控制命令:
|
当前日期和时间
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E73-0x2E76 |
11892-11895 |
R-WC |
– |
DATETIME |
– |
DATETIME 格式的当前日期和时间 |
|
0x2E77-0x2E78 |
11896-11897 |
R |
秒 |
INT32U |
0x00-0xFFFFFFFF |
从上一次启动计数的秒数 |
产品标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E7C |
11901 |
R |
– |
INT16U |
17100-17101 |
产品标识:
|
数据的有效期
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306A |
12395 |
R |
s |
INT16U |
5-300(步长为 5 秒) |
数据集中数据的有效期 |
读取设备标识
“读取设备标识”功能用于以标准化方式访问设备识别所需的信息。其描述包括一组对象(ASCII 字符串)。
在 www.modbus.org 中全面介绍了“读取设备标识”功能。
IFE/EIFE 接口标识的编码如下:
|
名称 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
供应商名称 |
OCTET STRING |
‘Schneider Electric’(18 个字符) |
|
产品代码 |
OCTET STRING |
|
|
固件版本 |
OCTET STRING |
‘AAA.BBB.CCC’ |
|
供应商 URL |
OCTET STRING |
‘www.se.com’(26 个字符) |
|
产品名称 |
OCTET STRING |
|
|
系列 |
OCTET STRING |
‘网关和服务器’ |
|
范围 |
OCTET STRING |
‘Enerlin’X’ |
|
型号 |
OCTET STRING |
‘IFE 以太网接口’、‘IFE/网关’ 或 ‘EIFE 以太网接口’ |
|
产品 ID |
INT16U |
IMU 核心的产品 ID
|
IFE/EIFE 服务器的 MAC 地址
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E7D– 0x2E7F |
11902– 11904 |
R |
– |
INT16U |
– |
IFE/EIFE 接口的 MAC 地址利用 3 个寄存器(6 个字节)以十六进制进行编码。 示例:MAC 地址 00:80:F4:02:12:34(或 00-80-F4-02-12-34)以十六进制进行编码,如下所示:0080F4021234 (0x00 0x80 0xF4 0x02 0x12 0x34)。 |
生产日期和时间
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E89– 0x2E8C |
11914– 11917 |
R |
– |
DATETIME |
– |
生产日期和时间 |
IFE 通讯接口序列号
IFE 接口和 IFE 服务器的序列号最多包含 11 个字母数字字符,其格式如下:PPYYWWDnnnn。
-
PP = 工厂代码
-
YY = 制造年份 (05–99)
-
WW = 在哪周制造 (01–53)
-
D = 在星期几制造 (1–7)
-
nnnn = 当天的设备生产编号 (0001–9999)
要读取 IFE 接口和 IFE 服务器的序列号,必须使用一个 6 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x02E91 |
11922 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PP’ |
|
0x02E92 |
11923 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘05’–‘99’ |
‘YY’ |
|
0x02E93 |
11924 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘01’–‘53’ |
‘WW’ |
|
0x02E94 |
11925 |
R |
– |
OCTET STRING |
D:‘1’-‘7’ n:‘0’–‘9’ |
‘Dn’ |
|
0x02E95 |
11926 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘00’–‘99’ |
‘nn’ |
|
0x02E96 |
11927 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘0’–‘9’ |
‘n’(序列号结尾为 NULL 字符) |
EIFE 通讯接口序列号
EIFE 通讯接口序列号最多包含 16 个字母数字字符,其格式如下:PPPPPPYYWWDLnnnn。
-
PPPPPP = 工厂代码
-
YY = 制造年份 (05–99)
-
WW = 在哪周制造 (01–53)
-
D = 在星期几制造 (1–7)
-
L = 生产线或机器编号(0–9 或 a–z)
-
nnnn = 当天的设备生产编号 (0001–9999)
要读取 EIFE 接口序列号,必须使用一个 8 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x02E91-0x02E93 |
11922-11924 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
‘PPPPPP’ |
|
0x02E94 |
11925 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘05’–‘99’ |
‘YY’ |
|
0x02E95 |
11926 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘01’–‘53’ |
‘WW’ |
|
0x02E96 |
11927 |
R |
– |
OCTET STRING |
D:‘1’-‘7’ L:‘0’–’9’或‘a’–’z’ |
‘DL’ |
|
0x02E97-0x02E98 |
11928-11929 |
R |
– |
OCTET STRING |
‘0000’–‘9999’ |
‘nnnn’ |
IFE 服务器的 Modbus 参数
这些参数仅对 IFE 交换机服务器有效。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306F |
12400 |
R |
– |
INT16U |
– |
IFE 服务器的 Modbus 地址(始终为 255) |
|
0x3070 |
12401 |
R |
– |
INT16U |
1–3 |
Modbus 奇偶校验:
|
|
0x3071 |
12402 |
R |
– |
INT16U |
5-8 |
Modbus 波特率:
|
|
0x3072 |
12403 |
R |
– |
INT16U |
1、3、5 |
停止位数:
|
时间同步
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3098-0x30B7 |
12441-12472 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
用于时间同步的源用途类型:
|
|
0x30B8-0x30BB |
12473-12476 |
R |
– |
DATETIME |
– |
上次时间同步的日期和时间 |
|
0x30BC-0x30BD |
12477-12478 |
R |
s |
FLOAT32 |
– |
自上次时间同步后所经过的时间 |
|
0x30BE |
12479 |
R |
– |
INT16U |
0-2 |
自动时间同步状态:
|
|
0x30BF |
12480 |
R |
– |
INT16 |
– |
SNTP 失败次数 |