DOCA0384ZH-01

MicroLogic A/E/P/H 脱扣单元标识

计量管理器标识

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0CE6-0x0CE7

3303-3304

RW

OCTET STRING

0x00–0x7F

P/H

计量管理器的短标识符,通过 4 个 ASCII 字符编码。

出厂设置:‘set!’(设置!)

0x0CE8-0x0CEF

3305-3312

RW

OCTET STRING

0x00–0x7F

P/H

计量管理器的长标识符,通过 16 个 ASCII 字符编码。

出厂设置:‘please set me up’(请设置)

序列号

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x21FB-0x21FE

8700-8703

R

1

OCTET STRING

A/E/P/H

编码为 ASCII 的序列号

硬件版本

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2204

8709

R

INT16U

0x0000-0xFFFF

P/H

MicroLogic 脱扣单元的硬件版本

固件版本

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2205

8710

R

1

INT16

A/E/P/H

MicroLogic 脱扣单元固件版本。

例如,值 8244 对应版本 8.244

产品标识

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x220B

8716

R

1

INT16U

15133-15137

A/E/P/H

带有保护管理器的产品标识:

15131 = MicroLogic A

15137 = MicroLogic E

15133 = MicroLogic P

15135 = MicroLogic H

0x0EE7

3816

R

1

INT16U

15134-15138

E/P/H

带有计量管理器的产品标识:

15138 = MicroLogic E

15134 = MicroLogic P

15136 = MicroLogic H

保护类型

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2223

8740

R

1

OCTET STRING

20-70

A/E/P/H

保护类型:

‘20’= MicroLogic 2.0

‘30’= MicroLogic 3.0

‘40’= MicroLogic 4.0

‘50’= MicroLogic 5.0

‘60’= MicroLogic 6.0

‘70’= MicroLogic 7.0

计量类型

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2224

8741

R

1

OCTET STRING

0x2041-0x204D

A/E/P/H

测量类型:

0x2041 = “空格”和‘A’

0x2045 = “空格”和‘E’

0x2050 =“空格”和‘P’

0x2048 =“空格”和‘H’

或应用类型:

0x204D =“空格”和‘M’

长延时标称插头

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2225

8742

R

1

INT16U

0-15

A/E/P/H

长延时标称插头类型:

0 = 缺失

1 = IEC 标准

2 = IEC 低

3 = IEC 高

7 = UL-A

8 = UL-B

9 = UL-C

10 = 关

11 = UL-D

12 = UL-E

13 = UL-F

14 = UL-G

15 = UL-H

保护管理器标识

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2583-0x2584

9604-9605

RW

OCTET STRING

P/H

保护管理器的短标识符,通过 4 个 ASCII 字符编码。

出厂设置:‘set!’(设置!)

0x2585-0x258C

9606-9613

RW

OCTET STRING

P/H

保护管理器的长标识符,通过 16 个 ASCII 字符编码。

出厂设置:‘please set me up’(请设置)

断路器类型

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2591

9618

RW

INT16U

0-2

P/H

0 = 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器(出厂设置)

1 = 4 极断路器

2 = 3 极断路器,带外置中性线电流互感器

断路器特性

这些特性可以:

  • 通过使用 MicroLogic HMI 在 MicroLogic 设置 > 断路器选择中进行设置

  • 使用测试套件来下载

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2675

9846

R

INT16U

0–3

P/H

标准:

0 = UL

1 = IEC

2 = ANSI

3 = IEC/GB

0x2676

9847

R

INT16U

0-2

P/H

类型:

0 = MasterPacT

1 = ComPacT NS

2 = PowerPacT

0x2677-0x267C

9848-9853

R

OCTET STRING

P/H

ASCII 字符串(例如 ‘NT08N’)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?