DOCA0384ZH-01

旧数据集 Modbus 寄存器表

概述

远程监视 MasterPacTComPacTPowerPacT 断路器所需的主要信息包含于从寄存器 12000 开始的公用寄存器表中。

此包含 114 个寄存器的精表可用单一的 Modbus 请求读取。

它包含以下信息:

  • 断路器状态

  • 脱扣原因

  • 主要测量的实时值:电流、电压、功率、电能、总谐波失真值

数据转移公用寄存器对此寄存器表的内容进行了详细说明。

强烈建议使用这些公用寄存器来优化响应时间,简化数据使用。

旧数据集表格式

寄存器表包含如下各列:

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

A/E

A/E/P/H

已激活

X

描述

                     
  • 地址:十六进制的 16 位寄存器地址。该地址是 Modbus 帧中使用的数据。

  • 寄存器:十进制的 16 位寄存器编号(寄存器 = 地址 + 1)。

  • RW:寄存器读写状态

    • R:寄存器可通过 Modbus 功能读取

    • W:寄存器可通过 Modbus 功能写入

    • RW:寄存器可通过 Modbus 功能读写

    • RC:寄存器可通过命令接口读取

    • WC:寄存器可通过命令接口写入

  • 单位:信息的表示单位。

  • 类型:编码数据类型(请参见下面的数据类型说明)。

  • 范围:此变量的允许值,通常是格式允许的子集。

  • A/EComPacT NSXPowerPacT HJL MicroLogic 脱扣单元的类型,其中有可用的寄存器。

    • A 类(电流表):仅 ComPacT NSX 断路器的电流测量值。

    • E 类(电能):ComPacT NSXPowerPacT HJL 断路器的电流、电压、功率和电能测量。

  • A/E/P/HMasterPacT NT/NWComPacT NSPowerPacT PR MicroLogic 脱扣单元的类型,其中有可用的寄存器。

    • A 类(电流表):电流测量

    • E 类(电能):电流、电压、功率和电能测量

    • P 类(功率):电流、电压、功率和电能测量以及高级保护

    • H 类(谐波):仅限电流、电压、功率、电能、电能质量测量以及 MasterPacT NT/NW 断路器的高级保护

  • 活动MasterPacT MTZ MicroLogic Active 控制单元的类型,其中有可用的寄存器。

    • A 类(电流表),适用于 MicroLogic Active A/AP:电流测量

    • E 类(电能),适用于 MicroLogic Active E/EP/Ei:电流、电压、功率和电能测量

  • X:当已购买 Modbus 旧数据集数字量模块并将其安装在了 MicroLogic X 控制单元中时,MasterPacT MTZ 断路器的 MicroLogic X 控制单元中可用的寄存器。

  • 描述:提供关于寄存器的信息以及相关的限制条件。

旧数据集数据类型

数据类型

描述

范围

INT16U

16 位无符号整数

0 至 65535

INT16

16 位有符号整数

-32768 至 +32767

INT32U

32 位无符号整数

0 至 4 294 967 295

INT32

32 位有符号整数

-2 147 483 648 到 +2 147 483 647

请参见数据类型的详细说明

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?