测量配置命令
设置 ENVT 存在
用户可以在寄存器 3314 读取 ENVT(外置中性线电压接线)存在参数。请参阅 系统类型。
如要设置 ENVT 存在,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46472 |
命令代码 = 46472 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
0 = ENVT 不存在。 1 = ENVT 存在。 |
复位最小/最大值
复位最小值/最大值命令可以复位实时测量的最小值(寄存器 1300 至 1599)和实时测量的最大值(寄存器 1600 至 1899)。请参阅 实时测量的最小/最大值。
复位最小/最大值命令可以复位电量测量(寄存器 2000 至 2025)。请参阅 电能测量。
复位最小/最大值命令可以复位峰值需量测量(寄存器 2200 至 2237)。请参阅 需量测量。
用户可以从寄存器 29780 到 29827 读取电流、电压和频率测量的最小和最大值以及相应的日期 。请参阅 最小/最大 V12 电压测量值。
用户可以从寄存器 2900 到 2929 读取复位最小值/最大值命令的日期 。请参阅 最小/最大测量值复位时间。
如要复位最小/最大测量值,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
类型 |
范围 |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
INT16U |
46728 |
– |
命令代码 = 46728 |
|
0x1F40 |
8001 |
INT16U |
12 |
– |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
INT16U |
5121 |
– |
目的地 = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
INT16U |
1 |
– |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
OCTET STRING |
– |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
INT16U |
– |
– |
复位计量变量的最小/最大值:
|
|
0 |
复位最小/最大电流(I1、I2、I3、IN、Imax、Ig、IΔn、Iavg 以及 Iunbal) |
||||
|
1 |
复位最小/最大电压(V12、V13、V23、V1N、V2N、V3N、VavgL-L, VavgL-N 和 Vunbal) |
||||
|
2 |
复位最小/最大功率 (有功功率、无功功率、视在功率以及失真功率) |
||||
|
3 |
复位最小/最大功率因数和 cosϕ |
||||
|
4 |
复位最小/最大总谐波失真 (THD) |
||||
|
5 |
复位电流需量的峰值 |
||||
|
6 |
复位有功功率、无功功率以及视在功率需量的峰值 |
||||
|
7 |
复位最小/最大频率 |
||||
|
8 |
复位最小/最大热像(仅限于电机应用〉 |
||||
|
9 |
复位电量(有功、无功、视在) |
||||
|
10–15 |
保留 |
开始/停止同步
开始/停止同步命令用来开始或停止计算电流或功率需量。第一个命令开始计算,第二个命令更新电流或功率需量值,然后重新进行计算。在两个命令之间的间隔必须小于 1 小时。
如要开始/停止同步,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46729 |
命令代码 = 46729 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 或 Operator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
– |
开始/停止同步 = 1 |
功率流符号配置
用户可以在寄存器 3316 读取功率流符号配置 功率流符号。
如要设置功率流符号参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47240 |
命令代码 = 47240 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
功率流符号: 0 = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置)。 1 = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流。 |
功率因数符号配置
用户可以在寄存器 3318 读取功率因数符号配置 功率因数符号。
如要设置功率因数符号参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47241 |
命令代码 = 47241 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
功率因数和基波功率因数 (cosϕ) 的符号法则: 0 = IEC 准则 2 = IEEE 准则(出厂设置) |
电量累计模式配置
用户可以在寄存器 3324 读取电量累计模式配置 电能累计模式。
如要设置电量累计模式参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47242 |
命令代码 = 47242 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
电量累计模式: 0 = 绝对累计(出厂设置) 1 = 有符号的累计 |
电流需量配置
用户可以在寄存器 3352 读取电流需量计算窗口的持续时间 需量时间。
用户可以从寄存器 2200 到 2207 读取电流需量参数 电流需量。
如要设置电流需量,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47243 |
命令代码 = 47243 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
分钟 |
INT16U |
5-60 |
电流需量计算窗口的持续时间,可以以 1 为步长调整。 出厂设置为 15 分钟(滑动)。 |
功率需量配置
用户可以从寄存器 3354 到 3355 读取功率需量计算方法 需量时间。
用户可以从寄存器 2224 到 2237 读取功率需量参数 有功功率需量。
如要设置功率需量,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47244 |
命令代码 = 47244 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
参数的数量(字节)= 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
分钟 |
INT16U |
0–5 |
功率需量计算方法(窗口类型): 0 = 可变 2 = 固定 5 = 与通讯同步 出厂设置为 0(可变)。 |
|
0x1F46 |
8007 |
– |
分钟 |
INT16U |
5-60 |
功率需量计算窗口的持续时间,可以以 1 为步长调整。 出厂设置为 15 分钟。 |
设置额定电压 Vn 显示
用户可以在寄存器 9616 读取额定电压 额定电压。
如要设置额定电压 Vn 显示参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47245 |
命令代码 = 47245 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
V |
INT16U |
0-65535 |
额定电压 Vn(出厂设置 = 400 V) |
相位旋转配置
如要设置相位旋转参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
47246 |
命令代码 = 47546 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
参数的数量(字节)= 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
目的地 = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
命令的安全类型 |
|
0x1F43–0x1F44 |
8004–8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
命令的密码:Administrator 用户类型的密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
相位旋转: 0 = I1, I2, I3(出厂设置) 1 = I1, I3, I2 |