DOCA0384ZH-01

维护计量事件日志

概述

系统将维护计量管理器相关的事件(计数器复位等等)存储在文件 12 中。

此文件包含 20 条记录,每条记录包含 6 个寄存器。

文件标题

下表描述了文件标题内容:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

说明

0x1C3B

7228

RW

INT16U

H

文件状态:

0x0000 = 文件禁用

0xFFFF = 文件启用(出厂设置)

0x1C3C

7229

R

INT16U

H

文件类型:

12 = 维护计量事件日志

0x1C3D

7230

R

1

INT16U

H

文件大小 = 20 条记录

0x1C3E

7231

R

1

INT16U

H

记录大小 = 6 个寄存器

0x1C3F

7232

R

INT16U

1

H

文件填充模式:

1 = 日志满时禁用

文件状态

下表描述了文件状态内容:

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

说明

0x1C4B

7244

R

1

INT16U

H

文件大小 = 20 条记录

0x1C4C

7245

R

1

INT16U

H

记录大小 = 6 个寄存器

0x1C4D

7246

R

1

INT16U

H

0x0000 = 文件 OK

0x000A = 记录大小比预期小

0x0014 = 记录大小比预期大

0x001E = 内存不足

0x00FA = 内部错误

0x00FD = 分配表损坏

0x00FE = 零配置

0x00FF = 无效配置

0xFC00 = 无效的文件编号

0xFD00 = 无效的记录编号

0xFE00 = 文件不受支持

0xFF00 = 无法分配文件

0x1C4E

7247

R

1

INT16U

20

H

文件中的记录数 = 20

0x1C4F

7248

R

1

INT16U

1

H

文件中第一条记录(最早)的序列号 = 1

0x1C50

7249

R

1

INT16U

20

H

文件中最后一条记录(最新)的序列号 = 20

0x1C51– 0x1C53

7250–7252

R

日期

H

最后一个文件复位的日期。

出厂设置 = 0x8000 0x8000 0x8000

维护计量事件记录

维护计量事件记录具有固定数量的记录,所有记录具有固定数量的寄存器:

记录编号

寄存器

类型

说明

1

1-3

日期

上次计数器复位的日期/时间

4

INT16U

最小复位数

5-6

保留

2

1-3

日期

上次计数器复位的日期/时间

4

INT16U

最大复位数

5-6

保留

3

1-3

日期

上次计数器复位的日期/时间

4

INT16U

电流需量峰值复位数

5-6

保留

4

1-3

日期

上次计数器复位的日期/时间

4

INT16U

功率需量峰值复位数

5-6

保留

5

1-3

日期

上次计数器复位的日期/时间

4

INT16U

电量复位数

5-6

保留

6-20

1-6

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?