断路器状态
本地/远程模式
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0293 |
660 |
R |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
A/E |
如果选择自动模式,则控制模式如下: 0 = 远程模式,通过远程控制器使断路器分合闸。 1 = 本地模式,通过 FDM121 显示器启用断路器分合闸(出厂设置)。 |
自动/手动
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x029D |
670 |
R |
– |
– |
INT16 |
0-1 |
A/E |
0 = 手动:禁用通过通讯使断路器分合闸(出厂设置)。 1 = 自动:启用通过通讯使断路器分合闸。 |
断路器状态
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0294 |
661 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
断路器状态寄存器 |
|
0 |
OF 状态指示触点 0 = 断路器分闸。 1 = 断路器合闸。 |
||||||||
|
1 |
SD 脱扣指示触点 0 = 断路器未脱扣。 1 = 由于电气故障、分励脱扣或脱扣按钮操作等出现断路器脱扣。 对于具有 MicroLogic Active 的 MasterPacT MTZ 断路器来说,位始终等于 0。 |
||||||||
|
2 |
SDE 故障脱扣指示触点 0 = 在出现电气故障时断路器未脱扣。 1 = 由于电气故障(包括接地故障测试)导致的断路器脱扣。 |
||||||||
|
3 |
CH 弹簧储能触点: 0 = 弹簧释能 1 = 弹簧储能 |
||||||||
|
4 |
保留 |
||||||||
|
5 |
PF 准备合闸触点 0 = 合闸未就绪 1 = 合闸就绪 |
||||||||
|
6–15 |
保留 |
节能维护开关 (ERMS)
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0326 |
807 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
E |
ERMS 模式寄存器有效性:ERMS 模式寄存器的每一位的有效性。 0 = 无效 1 = 有效 |
|
0x0327 |
808 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
E |
ERMS 模式: 位 0 = 0:ERMS 模式关闭 位 0 = 1:ERMS 模式开启 位 1 = 0:ERMS 非降级模式 位 1 = 1:ERMS 降级模式 |
|
0x0328-0x0329 |
809-810 |
R |
– |
A |
INT32U |
2 x In–15 x In(不得超过 Ii 设置) |
E |
ERMS 设置:ERMS 设置的吸合值 2 x In,最多可为当前 Ii(瞬时吸合电流)设置。 出厂设置 =2 x In |
|
0x032A-0x032B |
811-812 |
R |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
保护状态
下表详述了保护吸合值寄存器每个位的数值:
-
保护状态位 = 0:保护吸合值未超限。
-
保护状态位 = 1:已超出保护吸合值,即使时间延时还未过期。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x229D |
8862 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
E |
0 |
长延时保护状态 |
|
1-15 |
保留 |
||||||||
|
0x229E |
8863 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
E |
0 |
电流不平衡状态 |
|
1 |
相 A 的最大电流状态 |
||||||||
|
2 |
相 B 的最大电流状态 |
||||||||
|
3 |
相 C 的最大电流状态 |
||||||||
|
4 |
中性线的最大电流状态 |
||||||||
|
5 |
最小电压状态 |
||||||||
|
6 |
最大电流状态 |
||||||||
|
7 |
电压不平衡状态 |
||||||||
|
8 |
最大功率状态 |
||||||||
|
9 |
逆功率状态 |
||||||||
|
10 |
最小频率状态 |
||||||||
|
11 |
最大频率状态 |
||||||||
|
12 |
相位旋转状态 |
||||||||
|
13–15 |
保留 |
||||||||
|
0x229F |
8864 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
E |
0 |
接地故障报警状态 |
|
– |
1-15 |
保留 |