DOCA0384ZH-01

简介

本章介绍 IFE/EIFE 通讯接口的 Modbus 寄存器 11744 至 12403:

  • 11744 至 12480:IFEEIFE 通讯接口的 Modbus 寄存器

  • 14744 至 15329:仅限 EIFE 通讯接口的特定 Modbus 寄存器

有关 IFE/EIFE 通讯接口功能的详细信息,请参阅相关文档

  • DOCA0142•• Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南

  • DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

  • DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南

IFE/EIFE 寄存器表格式

IFE/EIFE Modbus 寄存器表包含如下各列:

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

             
  • 地址:一个十六进制的 16 位寄存器地址。地址为用于 Modbus 型的数据。

  • 寄存器:一个十进制的 16 位寄存器号(寄存器 = 地址 + 1)。

  • RW:寄存器读写状态

    • R:寄存器可通过 Modbus 功能读取

    • W:寄存器可通过 Modbus 功能写入

    • RW:寄存器可通过 Modbus 功能读写

    • RC:寄存器可通过命令接口读取

    • WC:寄存器可通过命令接口写入

  • 单位:信息的表示单位。

  • 类型:编码数据类型(请参见下面的数据类型说明)

  • 范围:这个变量的允许值,通常是格式允许的一个子集

  • 说明:提供关于寄存器的信息以及相关的限制条件

IFE/EIFE 数据类型

数据类型

描述

范围

INT16U

16 位无符号整数

0 至 65535

INT16

16 位有符号整数

-32768 至 +32767

INT32U

32 位无符号整数

0 至 4 294 967 295

INT32

32 位有符号整数

-2 147 483 648 到 +2 147 483 647

FLOAT32

带有浮点的 32 位有符号整数

2-126 (1.0) 至 2127 (2 - 2-23)

OCTET STRING

文本串

每个字符占 1 个字节

XDATE

与“DATE”相同,第四个 INT16U 寄存器用于毫秒信息

DATETIME

采用 IEC 60870-5 格式的日期和时间

有关数据类型的详细说明,请参见附录

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?