数字量输入和输出状态
地址和寄存器列表
下表描述了数字量输入和输出状态地址,以及与 IO 模块相关的寄存器。
|
IO 模块 |
地址 |
寄存器 |
|---|---|---|
|
IO 1 |
0x3905–0x3908 |
14598-14601 |
|
IO 2 |
0x44BD–0x44C0 |
17598-17601 |
IO 1 的数字量输入和输出状态寄存器
IO 2 数字输入和输出状态寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
位 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3905 |
14598 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
寄存器 14599 每个位的特性:
|
|
0x3906 |
14599 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
数字量输入状态寄存器:
|
|
0 |
I1 状态 |
||||||
|
1 |
I2 状态 |
||||||
|
2 |
I3 状态 |
||||||
|
3 |
I4 状态 |
||||||
|
4 |
I5 状态 |
||||||
|
5 |
I6 状态 |
||||||
|
6-15 |
保留 |
||||||
|
0x3907 |
14600 |
R |
– |
INT16U |
– |
– |
寄存器 14601 每个位的特性:
|
|
0x3908 |
14601 |
R–WC |
– |
INT16U |
– |
– |
数字量输出状态寄存器:
|
|
0 |
O1 状态 |
||||||
|
1 |
O2 状态 |
||||||
|
2 |
O3 状态 |
||||||
|
3-15 |
保留 |