IO Module 命令列表
命令列表
有以下两类命令:
-
不受所选应用影响的通用命令。
-
专用于某个应用的应用命令。只有在相关应用进行了配置后,命令才有效。
下表列出了可用的 IO 模块命令、它们的相应命令代码以及用户类型:按照相应的命令执行程序。
|
应用 |
命令 |
命令代码 |
用户类型 |
|---|---|---|---|
|
普通 |
1672 |
Administrator 或 Operator |
|
|
普通 |
41099 |
Administrator 或 Operator |
|
|
普通 |
41100 |
Administrator 或 Operator |
|
|
普通 |
41102 |
Administrator 或 Operator |
|
|
普通 |
42890 |
Administrator 或 Operator |
|
|
普通 |
50560 |
不需要密码 |
|
|
抽架和抽屉管理 |
41352 |
Administrator 或 Operator |
|
|
抽架和抽屉管理 |
41353 |
Administrator 或 Operator |
|
|
光源控制 |
42120 |
Administrator 或 Operator |
|
|
负载控制 |
42376 |
Administrator 或 Operator |
|
|
脉冲计数器管理 |
42888 |
Administrator 或 Operator |
|
|
冷却系统 |
42889 |
Administrator 或 Operator |
IO 模块错误代码
IO 模块生成的错误代码是普通错误代码。