DOCA0384ZH-01

测量设置和复位命令

命令列表

下表列出了可用的测量设置和复位命令,它们的命令代码以及用户配置文件:

命令

命令代码

用户配置文件

复位最小/最大值和电能 复位最小/最大值和电能

46728

管理员或操作员

复位最小/最大值和电能

如要复位最小/最大值和电能,请以如下方式设置命令寄存器:

地址

寄存器

单位

类型

范围

说明

0x1F3F

8000

INT16U

46728

请求的命令代码

0x1F40

8001

INT16U

12

命令的参数数量

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

命令目的地

0x1F42

8003

INT16U

1

命令的安全类型

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

命令的密码:管理员或操作员级用户配置文件密码

0x1F45

8006

INT16U

0

复位最小最大电流

1

复位最小最大电压

2

复位最小最大功率

3

复位最小最大功率因数和 cosφ

4

复位最小最大 THD(% 基波)

5

复位电流需量的峰值

6

复位功率需量的峰值

7

复位最小最大频率

8

保留

9

复位所有电量

10-15

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?