MicroLogic 5/6/7 Modbus 寄存器表
概述
以下章节介绍了嵌入 ComPacT NSX 和 PowerPacT H、J 或 L 型 断路器中的 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元的 Modbus 寄存器。这些寄存器提供了可读信息,诸如电气测量、保护配置以及监控信息。借助命令接口,用户可以通过可控方式更改这些寄存器。
MicroLogic 5/6/7 脱扣单元寄存器按逻辑相关信息分组成表。表内容按地址递增顺序排列。
MicroLogic 5/6/7 脱扣单元命令将单独介绍。
MicroLogic 5/6/7 表格式
寄存器表包含如下各列:
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
地址:一个十六进制的 16 位寄存器地址。地址为用于 Modbus 型的数据。
-
寄存器:一个十进制的 16 位寄存器号(寄存器 = 地址 + 1)。
-
RW:寄存器读写状态
-
R:寄存器可通过 Modbus 功能读取
-
W:寄存器可通过 Modbus 功能写入
-
RW:寄存器可通过 Modbus 功能读写
-
RC:寄存器可通过命令接口读取
-
WC:寄存器可通过命令接口写入
-
-
X:比例因数。如果比例因数为 10,则表示寄存器包含乘以 10 后得到的值。因此,实际值是寄存器中的值除以 10。
示例:
寄存器 1054 包含系统频率。单位是 Hz,比例因数是 10。
如果寄存器返回 503,这表示系统频率为
503/10 = 50.3 Hz。
-
单位:用来表示信息的单位。
-
类型:编码数据类型(参阅下文介绍的数据类型)。
-
范围:这个变量的允许值,通常是格式允许的一个子集。
-
说明:提供关于寄存器的信息以及相关的限制条件。
MicroLogic 5/6/7 数据类型
|
数据类型 |
描述 |
范围 |
|---|---|---|
|
INT16U |
16 位无符号整数 |
0 至 65535 |
|
INT16 |
16 位有符号整数 |
-32768 至 +32767 |
|
INT32U |
32 位无符号整数 |
0 至 4 294 967 295 |
|
INT32 |
32 位有符号整数 |
-2 147 483 648 到 +2 147 483 647 |
|
INT64 |
64 位有符号整数 |
-9 223 372 036 854 775 808 至 +9 223 372 036 854 775 807 |
|
FLOAT32 |
带有浮点的 32 位有符号整数 |
2-126 (1.0) 至 2127 (2 - 2-23) |
|
OCTET STRING |
文本串 |
每个字符占 1 个字节 |
|
DATETIME |
采用 IEC 60870-5 格式的日期和时间 |
– |
|
ULP DATE |
采用 ULP DATE 格式的日期和时间 |
– |