实时测量
概述
每秒钟刷新一次实时测量值。实时测量包括:
-
电压和电压不平衡
-
电流和电流不平衡
-
有功、无功、视在和失真功率
-
功率因数和基波功率因数
-
频率
-
主动、被动,显性能源
电压
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03E7 |
1000 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E |
RMS 线电压 VAB |
|
0x03E8 |
1001 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E |
RMS 线电压 VBC |
|
0x03E9 |
1002 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E |
RMS 线电压 VCA |
|
0x03EA |
1003 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E |
RMS 相电压 VAN (1) |
|
0x03EB |
1004 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E |
RMS 相电压 VBN (1) |
|
0x03EC |
1005 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E |
RMS 相电压 VCN (1) |
|
0x03ED |
1006 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E |
VAB、VBC 和 VCA 的算数平均值:(VAB + VBC + VCA) / 3 = Vavg L-L |
|
0x03EE |
1007 |
R |
1 |
V |
INT16U |
0-1200 |
E |
VAN、VBN 和 VCN 的算数平均值:(VAN + VBN + VCN) / 3 = Vavg L-N (1) |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
电压不平衡
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03EF |
1008 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
VAB 线电压不平衡(相对于线电压的算术平均值) |
|
0x03F0 |
1009 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
VBC 线电压不平衡(相对于线电压的算术平均值) |
|
0x03F1 |
1010 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
VCA 线电压不平衡(相对于线电压的算术平均值) |
|
0x03F2 |
1011 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
VAN 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1) |
|
0x03F3 |
1012 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
VBN 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1) |
|
0x03F4 |
1013 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
VCN 相电压不平衡(相对于相电压的算术平均值)(1) |
|
0x03F5 |
1014 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
寄存器 1008、1009 和 1010 的最大线电压不平衡值 |
|
0x03F6 |
1015 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
寄存器 1011、1012 和 1013 的最大相电压不平衡值 (1) |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
电流
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03F7 |
1016 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E |
相 A 的 RMS 电流:IA |
|
0x03F8 |
1017 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E |
相 B 的 RMS 电流:IB |
|
0x03F9 |
1018 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E |
相 C 的 RMS 电流:IC |
|
0x03FA |
1019 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E |
中性线的 RMS 电流:IN(1) |
|
0x03FB |
1020 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
A/E |
IA、IB、IC 和 IN 的最大值 |
|
0x03FC |
1021 |
R |
1 |
%lg |
INT16U |
0-32767 |
A/E |
接地故障电流 (2) |
|
0x03FD-0x0401 |
1022-1026 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x0402 |
1027 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0-32767 |
E |
IA、IB 和 IC 的算数平均值:(IA + IB + IC) / 3 = Iavg |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则值不可用。参阅系统类型。 (2) 仅可通过 MicroLogic Active 5.0 E 和 6.0 A/E 控制单元访问。 |
||||||||
电流不平衡
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0403 |
1028 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
IA 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值) |
|
0x0404 |
1029 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
IB 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值) |
|
0x0405 |
1030 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
IC 电流不平衡(相对于相电流的算数平均值) |
|
0x0406 |
1031 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
IN 电流不平衡(相对于相电流的算术平均值)(1) |
|
0x0407 |
1032 |
R |
10 |
% |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
寄存器 1028、1029 和 1030 的最大电流不平衡 |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
有功功率
有功功率流符号取决于寄存器 3316 的配置。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0409 |
1034 |
R |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E |
相 A 的有功功率:PA(1) |
|
0x040A |
1035 |
R |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E |
相 B 的有功功率:PB(1) |
|
0x040B |
1036 |
R |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E |
相 C 的有功功率:PC(1) |
|
0x040C |
1037 |
R |
1 |
kW |
INT16 |
-32767–+32767 |
E |
总有功功率:Ptot |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
无功功率
无功功率流符号取决于寄存器3316的配置。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x040D |
1038 |
R |
1 |
kvar |
INT16 |
-32767–+32767 |
E |
相 A 的无功功率:QA |
|
0x040E |
1039 |
R |
1 |
kvar |
INT16 |
-32767–+32767 |
E |
相 B 的无功功率:QB |
|
0x040F |
1040 |
R |
1 |
kvar |
INT16 |
-32767–+32767 |
E |
相 C 的无功功率:QC |
|
0x0410 |
1041 |
R |
1 |
kvar |
INT16 |
-32767–+32767 |
E |
总无功功率 Qtot |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
视在功率
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0411 |
1042 |
R |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E |
相 A 的视在功率:SA(1) |
|
0x0412 |
1043 |
R |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E |
相 B 的视在功率:SB(1) |
|
0x0413 |
1044 |
R |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E |
相 C 的视在功率:SC(1) |
|
0x0414 |
1045 |
R |
1 |
kVA |
INT16U |
0-32767 |
E |
总视在功率:Stot |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
功率因数
功率因数的符号取决于寄存器 3318 的配置。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0415 |
1046 |
R |
1000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
相 A 的功率因数:PFA(绝对值等于 |PA|/SA)(1) |
|
0x0416 |
1047 |
R |
1000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
相 B 的功率因数:PFB(绝对值等于 |PB|/SB)(1) |
|
0x0417 |
1048 |
R |
1000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
相 C 的功率因数:PFC(绝对值等于 |PC|/SC) (1) |
|
0x0418 |
1049 |
R |
1000 |
– |
INT16 |
-1000–+1000 |
E |
总功率因数:PF(绝对值等于 |Ptotal| / Stotal) (1) |
|
0x0419-0x041C |
1050-1053 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 31,则值不可用。参阅系统类型。 |
||||||||
频率
当 MicroLogic Active 控制单元无法计算频率时,会返回不适用 = 32768 (0x8000)。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x041D |
1054 |
R |
10 |
Hz |
INT16U |
400-600 |
E |
系统频率:F |