DOCA0384ZH-01

实时测量的需量峰值

电流峰值需量值

电流峰值需量值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x7DA9–0x7DAA

32170-32171

R

A

FLOAT32

A 的电流峰值需量:IA 最大需量

0x7DAB–0x7DAC

32172-32173

R

A

FLOAT32

B 的电流峰值需量:IB 最大需量

0x7DAD–0x7DAE

32174-32175

R

A

FLOAT32

C 的电流峰值需量:IC 最大需量

0x7DAF–0x7DB0

32176-32177

R

A

FLOAT32

中性线上的电流峰值需量:IN 需量最大值(1)

0x7DF3–0x7DF4

32244-32245

R

A

FLOAT32

电流需量的平均峰值

(1) 该值在系统类型寄存器返回 30 或 41 时可用。

功率峰值需量值

功率峰值需量值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x7DB1–0x7DB2

32178-32179

R

W

FLOAT32

总有功功率峰值需量:P dmd max

0x7DB3–0x7DB4

32180-32181

R

var

FLOAT32

总无功功率峰值需量:Q dmd max

0x7DB5–0x7DB6

32182-32183

R

VA

FLOAT32

总视在功率峰值需量:S dmd max

峰值需量值和峰值需量值复位的时间戳

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x8940–0x8943

35137-35140

R

DATETIME

中性线的峰值电流需量的时间戳

0x8944–0x8947

35141-35144

R

DATETIME

平均峰值电流需量的时间戳

0x8948–0x894B

35145-35148

R

DATETIME

峰值需量电流上次复位的时间戳

0x894C–0x894F

35149-35152

R

DATETIME

峰值需量功率上次复位的时间戳

0x8950–0x8953

35153-35156

R

DATETIME

相 1 的峰值需量电流的时间戳

0x8954–0x8957

35157-35160

R

DATETIME

相 2 的峰值需量电流的时间戳

0x8958–0x895B

35161-35164

R

DATETIME

相 3 的峰值需量电流的时间戳

0x895C–0x895F

35165-35168

R

DATETIME

峰值需量有功功率的时间戳

0x8960–0x8963

35169-35172

R

DATETIME

峰值需量无功功率的时间戳

0x8964–0x8967

35173-35176

R

DATETIME

峰值需量视在功率的时间戳

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?