DOCA0384ZH-01

测量参数

系统类型

设置 ENVT(外置中性线电压接线)存在命令(命令代码 = 46472)可配置系统类型寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0CF1

3314

R-WC

INT16U

30-41

系统类型

确定系统类型:

如果...

...

结果

系统类型是 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器,不带外置中性线电压接线

系统类型 = 30

  • 可以测量线电压。

  • 不可以测量相到中性线的电压。

  • 可以测量中性线电流。

  • 不能使用 3 电力计方法。

系统类型是 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器,不带外置中性线电压接线

系统类型 = 31

  • 可以测量线电压。

  • 不可以测量相到中性线的电压。

  • 不可以测量中性线电流。

  • 不能使用 3 电力计方法。

系统类型是 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器,带有外置中性线电压接线

系统类型 = 40

  • 可以测量线电压。

  • 可以测量相电压。

  • 不可以测量中性线电流。

  • 可以使用 3 电力计方法。

系统类型是 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器和外置中性线电压接线,或者如果系统类型是 4 极断路器

系统类型 = 41

  • 可以测量线电压。

  • 可以测量相电压。

  • 可以测量中性线电流。

  • 可以使用 3 电力计方法。

总象限

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x08C1

2242

R

INT16U

1–4

总象限

0x08C2

2243

R

INT16U

0-1

0 = 提前

1 = 滞后

相位旋转

相位旋转设置命令(命令代码 = 47246)可配置相位旋转寄存器的内容。

注: 相位旋转设置命令仅适用于 MicroLogic 56 脱扣单元。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0X0CF2

3315

R-WC

INT16U

0–1

相位旋转:

0 = I1, I2, I3

1 = I1, I3, I2

功率流符号

功率流符号命令(命令代码 = 47240)可配置功率流寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0CF3

3316

R-WC

INT16U

0-1

功率流符号:

0 = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置)。

1 = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流。

功率因数符号

功率因数符号配置命令(命令模式 = 47241)配置功率因数符号寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0CF5

3318

R-WC

INT16U

0-2

功率因数和基波功率因数 (cosϕ) 的符号法则:

0 = IEC 准则

2 = IEEE 准则(出厂设置)

电能累计模式

电能累计模式配置命令(命令代码 = 47242)设置电能累计模式寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0CFB

3324

R-WC

INT16U

0-1

电能累计模式:

0 = 绝对累计(出厂设置)

Ep = EpIn + EpOut

Eq = EqIn + EqOut

1 = 有符号的累计

Ep = EpIn – EpOut

Eq = EqIn – EqOut

需量时间

电流需量配置命令(命令代码:47243)设置寄存器 3352 的内容。

功率需量配置命令(命令代码:47244)设置寄存器 3354 和 3355 的内容。

有关需量计算方法的更多信息,请参阅本指南开头相关文档中提及的以下指南:

  • DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 脱扣单元 - 用户指南

  • 48940-312-01 - PowerPacT H 型、J 型和 L 型断路器的 MicroLogic 5 和 6 电子脱扣单元 - 用户指南

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x0D17

3352

R-WC

分钟

INT16U

5-60

电流需量计算窗口的持续时间,可以以 1 分钟为步长调整。

出厂设置为 15 分钟。

0x0D19

3354

R-WC

INT16U

0–5

功率需量计算方法(窗口类型):

0 = 滑动(出厂设置)

2 = 块

5 = 与通讯同步

0x0D1A

3355

R-WC

分钟

INT16U

5-60

功率需量计算窗口的持续时间,可以以 1 分钟为步长调整。

出厂设置为 15 分钟。

额定电压

设置额定电压 Vn 显示命令(命令代码 = 47245)可配置额定电压寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

描述

0x258F

9616

R-WC

1

V

INT16U

0-65535

额定电压 Vn。

出厂设置 = 400 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?