DOCA0006ZH-08

状态信息

前面板上的电能脉冲 LED 指示测量仪的当前状态。

下表中的图标指示 LED 的状态:

 

= 关

= 闪烁

= 开

电能脉冲 LED

5000 次闪烁/kWh

未计数

电能脉冲计数

由于配置错误或过载导致过度计数

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.