DOCA0006FR-08

Informations d’état

Le voyant LED à impulsions d’énergie sur le panneau avant indique l’état actuel de l’appareil.

Les icônes dans le tableau ci-dessous expliquent l’état des voyants LED :

 

= éteint

= clignotant

= allumé

Voyant LED à impulsions d’énergie

5000 clignotements/kWh

Pas de comptage

Comptage d’impulsions d’énergie

Surcomptage en raison d’une configuration incorrecte ou d’une surcharge

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.