DOCA0157ES-09

Tabla de salida de alarmas

Salida de alarmas

Descripción de la alarma

Dispositivo inalámbrico

Salida de alarmas

Sensores de energía PowerTag

Módulos de control PowerTag

Sensor HeatTag

Registro Modbus

Notificaciones por correo electrónico

 

Pantalla de PowerTag Link

Genérico

Específico

Pérdida de comunicación

ü

ü

ü

ü

ü

   

Caída de tensión

ü

   

ü

ü

 

ü

Sobrecorriente en caída de tensión

ü

   

ü

ü

 

ü

80 % de la corriente nominal

ü

     

ü

   

50 % de la corriente nominal

ü

     

ü

   

45 % de la corriente nominal

ü

   

ü

     

Corriente cero

ü

   

ü

     

Infratensión (80 %)

ü

   

ü

     

Sobretensión (120 %)

ü

   

ü

     

Energía activa parcial entregada

ü

       

ü

 

Energía activa parcial recibida

ü

       

ü

 

Corriente I

ü

       

ü

 

Tensión entre fase y neutro

ü

       

ü

 

Tensión entre fases

ü

       

ü

 

Potencia activa total

ü

       

ü

 

Potencia activa de fase

ü

       

ü

 

Factor de potencia

ü

       

ü

 

Contador del tiempo de funcionamiento de la carga

ü

       

ü

 

Interruptor de entrada digital

 

ü

     

ü

ü(1)

Temperatura 

   

ü

   

ü

ü(1)

Humedad relativa 

   

ü

   

ü

ü(1)

Alarma HeatTag

   

ü

ü

     

Mantenimiento preventivo en el dispositivo

   

ü

ü

     

Sustitución de dispositivos

   

ü

ü

     
(1) La alarma se muestra en la pantalla de PowerTag Link, solo si la alarma específica está configurada en la pasarela PowerTag Link.
NOTA: Es posible crear hasta 25 notificaciones por correo electrónico específicas adicionales. Estas notificaciones se envían en función de mediciones o análisis de estado. Por ejemplo, disparo de alarma para módulo 2DI de control PowerTag.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?