DOCA0157ES-09

Diagnósticos de comunicación

Dispositivos inalámbricos detectados: 100 dispositivos

Dirección

Registro

No

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x9C40

40001

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Validez del estado de comunicación de alarma del 1st dispositivo (registro 40002)

  • 0 = No válida

  • 1 = Válida

0x9C41

40002

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Estado de comunicación entre la pasarela PowerTag Link y el 1.st dispositivo

  • 0 = Pérdida de comunicación

  • 1 = Comunicación correcta

0x9C42

40003

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Validez del estado de comunicación de alarma del 2nd dispositivo (registro 40004)

  • 0 = No válida

  • 1 = Válida

0x9C43

40004

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Estado de comunicación entre la pasarela PowerTag Link y el 2.nd dispositivo

  • 0 = Pérdida de comunicación

  • 1 = Comunicación correcta

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x9D06

40199

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Validez del estado de comunicación de alarma del 100th dispositivo (registro 40200)

  • 0 = No válida

  • 1 = Válida

0x9D07

40200

1

R

NA

NA

BITMAP

NA

0x0000

N

 03,

100-4

A/M/R

IO/2DI

D/H

Estado de comunicación entre la pasarela PowerTag Link y el 100.th dispositivo

  • 0 = Pérdida de comunicación

  • 1 = Comunicación correcta

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?