DOCA0157ES-09

Datos del entorno

Ambiente

Dirección

Registro

No

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x7530

30001

2

R

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Temperatura del 1.st dispositivo

0x7532

30003

2

R

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Temperatura del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x75F6

30199

2

R

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Temperatura del 100.th dispositivo

0x75F8

30201

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Humedad relativa del 1.st dispositivo

0x75FA

30203

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Humedad relativa del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x76BE

30399

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Humedad relativa del 100.th dispositivo

0x76C0

30401

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Calidad del aire: Prealarma del 1.st dispositivo

0x76C2

30403

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Calidad del aire: Prealarma del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x7786

30599

2

R

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

 03,

100-4

H

Calidad del aire: Prealarma del 100.th dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?