DOCA0157EN-09

Input and Output Data

Input Data

Address

Register

No

RW

X

Unit

Type

Range

Invalid value

Svd

Function Code

Applicable Devices

Description

0xAFC8

45001

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 1 breaker position of the 1st device

0xAFC9

45002

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 1 breaker position of the 2nd device

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB02B

45100

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 1 breaker position of the 100th device

0xB02C

45101

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 1 trip indicator of the 1st device

0xB02D

45102

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 1 trip indicator of the 2nd device

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB08F

45200

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 1 trip indicator of the 100th device

0xB090

45201

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 1 status of the 1st device

0xB091

45202

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 1 status of the 2nd device

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB0F3

45300

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 1 status of the 100th device

0xB0F4

45301

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 2 breaker position of the 1st device

0xB0F5

45302

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 2 breaker position of the 2nd device

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB157

45400

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 2 breaker position of the 100th device

0xB158

45401

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 2 trip indicator of the 1st device

0xB159

45402

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 2 trip indicator of the 2nd device

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB1BB

45500

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 2 trip indicator of the 100th device

0xB1BC

45501

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 2 status of the 1st device

0xB1BD

45502

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 2 status of the 2nd device

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB21F

45600

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

2DI

Digital input 2 status of the 100th device

Output Data

Address

Register

No

RW

X

Unit

Type

Range

Invalid value

Svd

Function Code

Applicable Devices

Description

0xB220

45601

1

RW

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

IO

Digital output 1 control of the 1st device

0xB221

45602

1

RW

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

IO

Digital output 1 control of the 2nd device

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB283

45700

1

RW

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

IO

Digital output 1 control of the 100th device

0xB284

45701

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

IO

Digital output 1 status of the 1st device

0xB285

45702

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

IO

Digital output 1 status of the 2nd device

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB2E7

45800

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100–4

IO

Digital output 1 status of the 100th device

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.