DOCA0157ES-09

Datos de entrada y salida

Datos de entrada

Dirección

Registro

No

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0xAFC8

45001

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Posición del interruptor automático de la entrada digital 1 del 1.st dispositivo

0xAFC9

45002

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Posición del interruptor automático de la entrada digital 1 del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB02B

45100

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Posición del interruptor automático de la entrada digital 1 del 100.th dispositivo

0xB02C

45101

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Indicador de disparo de la entrada digital 1 del 1.st dispositivo

0xB02D

45102

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Indicador de disparo de la entrada digital 1 del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB08F

45200

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Indicador de disparo de la entrada digital 1 del 100.th dispositivo

0xB090

45201

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Estado de la entrada digital 1 del 1.st dispositivo

0xB091

45202

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Estado de la entrada digital 1 del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB0F3

45300

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Estado de la entrada digital 1 del 100.th dispositivo

0xB0F4

45301

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Posición del interruptor automático de la entrada digital 2 del 1.st dispositivo

0xB0F5

45302

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Posición del interruptor automático de la entrada digital 2 del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB157

45400

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Posición del interruptor automático de la entrada digital 2 del 100.th dispositivo

0xB158

45401

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Indicador de disparo de la entrada digital 2 del 1.st dispositivo

0xB159

45402

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Indicador de disparo de la entrada digital 2 del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB1BB

45500

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Indicador de disparo de la entrada digital 2 del 100.th dispositivo

0xB1BC

45501

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Estado de la entrada digital 2 del 1.st dispositivo

0xB1BD

45502

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Estado de la entrada digital 2 del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB21F

45600

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

2DI

Estado de la entrada digital 2 del 100.th dispositivo

Datos de salida

Dirección

Registro

No

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0xB220

45601

1

RW

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

IO

Control de la salida digital 1 del 1.st dispositivo

0xB221

45602

1

RW

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

IO

Control de la salida digital 1 del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB283

45700

1

RW

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

IO

Control de la salida digital 1 del 100.th dispositivo

0xB284

45701

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

IO

Estado de la salida digital 1 del 1.st dispositivo

0xB285

45702

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

IO

Estado de la salida digital 1 del 2.nd dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0xB2E7

45800

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

 03,

100-4

IO

Estado de la salida digital 1 del 100.th dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?