DOCA0157ES-09

Descripción general

En las secciones siguientes se describen los registros Modbus de la pasarela PowerTag Link y los registros Modbus de los dispositivos inalámbricos conectados a ella. Estos registros proporcionan información que se puede leer, como medidas eléctricas e información de supervisión.

Los registros Modbus se presentan en las tablas en función del tipo de dispositivo como se indica a continuación:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?