DOCA0157ES-09

Página Cuentas de usuario

El apartado de Gestión de usuarios se utiliza para administrar los perfiles de usuario. En la página Cuentas de usuario se muestran las cuentas de usuario existentes. Esta página se utiliza para añadir una nueva cuenta de usuario y editar la contraseña de la cuenta de usuario existente.

NOTA: El correo electrónico asociado a cada usuario declarado es importante, ya que se utiliza durante la creación de una alarma para enviar un mensaje de correo electrónico si aparece una alarma.

La siguiente tabla muestra los tres tipos de cuenta de usuario admitidos por la pasarela PowerTag Link y sus derechos de acceso:

Cuentas de usuario

Acceso

Administrador

Acceder a toda la información y modificar los parámetros en el menú Configuración

Operador

Acceder a las páginas de supervisión de los dispositivos conectados y obtener acceso al menú de diagnóstico

Invitado

Solo acceder a las páginas de supervisión

De forma predeterminada, el primer nivel de acceso a la página web lo constituyen una cuenta de administrador y otra de invitado. El número máximo de cuentas de usuario es cinco. Puede tratarse de cualquier combinación de administrador, operador e invitado. No obstante, una de las cuentas de administrador no deberá eliminarse.

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar el acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  • Cuenta de administrador predeterminada: Nombre de usuario admin y contraseña admin

  • Cuenta de invitado predeterminada: Nombre de usuario admin y contraseña admin

Siga los pasos que se indican en la tabla siguiente para crear otras cuentas:

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Configuración > Gestión de usuarios > Cuentas de usuario.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para añadir un perfil de usuario nuevo:

Paso

Acción

1

Haga clic en Añadir usuario.

2

Introduzca la información de autenticación en los campos Nombre de usuario y Contraseña para el usuario.

3

Seleccione el tipo de usuario en la lista Función.

4

Introduzca el correo electrónico del usuario en el campo Correo electrónico.

5

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

El Nombre de usuario y la Contraseña deben cumplir los siguientes criterios:

  • El Nombre de usuario debe tener un mínimo de cuatro caracteres.

  • El Nombre de usuario no debe superar los 16 caracteres.

  • La Contraseña debe contener un mínimo de ocho caracteres con un carácter especial, un número y una letra en mayúsculas.

  • La Contraseña no debe superar los 16 caracteres.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para editar los detalles de un perfil de usuario existente:

Paso

Acción

1

Seleccione la cuenta de usuario de la lista Cuentas de usuario y haga clic en el icono de edición.

2

Seleccione el tipo de usuario en la lista Función.

3

Si es preciso, modifique la Contraseña de la cuenta de usuario seleccionada.

4

Introduzca el correo electrónico del usuario en el campo Correo electrónico.

5

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

Haga clic en el icono de borrado para eliminar el perfil de usuario de la página web. El perfil de usuario con la cuenta Administrador no puede eliminarse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?