DOCA0270PTBR-01

Painel Vista do avatar

No painel Vista do avatar, é possível fazer o seguinte:

  • Exibir as informações de status e de contadores sobre um TeSys avatar selecionado

  • Reinicializar eventos menores, bem como contadores de disparo e alarme, para o avatar

Esse painel inclui uma vista de E/S e uma vista Contadores.

  1. Clique no painel Vista do avatar para exibir uma lista de avatars configurados na TeSys island .

  2. Executar tarefas de manutenção do avatar conforme necessário.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?