DOCA0270KO-01

작동 조건

TeSys island 는 다음과 같은 조건을 안정적으로 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 기타 조건은 www.se.com/tesys-island .의 데이터 시트 문서에 설명된 대로 특정 모듈에 적용될 수 있습니다.

  • 40°C(104°F) 실내 온도

  • 400 또는 480V 전동기

  • 50% 습도

  • 80% 부하 상태

  • 가로 장착 방향

  • 모든 입력 활성화됨

  • 모든 출력 활성화됨

  • 24시간/일, 365일/년 실행 시간

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?