DOCA0270DE-01

Betriebsbedingungen

TeSys island ist für eine dauerhafte Funktion unter den folgenden Bedingungen ausgelegt. Für bestimmte Module können andere Bedingungen gelten, die in ihrem jeweiligen Datenblatt (verfügbar auf www.se.com/tesys-island ) angegeben sind:

  • 40 °C Umgebungstemperatur

  • 400- oder 480-V-Motor

  • 50 % Luftfeuchtigkeit

  • 80 % Lastwert

  • Horizontale Montageausrichtung

  • Alle Eingänge aktiviert

  • Alle Ausgänge aktiviert

  • 24 Stunden/Tag, 365 Tage/Jahr Laufzeit

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?