Handhabung der Micro-SD-Karte
Beim Umgang mit der Micro-SD-Karte sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, damit keine internen Daten beschädigt werden oder verloren gehen und damit eine Fehlfunktion der Micro-SD-Karte vermieden wird.
| HINWEIS |
|---|
|
Verlust von Anwendungsdaten
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Wenn Sie TeSys island mit einer Micro-SD-Karte verwenden, beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um einen Datenverlust zu vermeiden.
-
Es kann jederzeit zu einem unbeabsichtigten Datenverlust kommen. Verlorene Daten können nicht wiederhergestellt werden. Erstellen Sie von den SD-Kartendaten regelmäßig Sicherheitskopien.
-
Wenn Sie die Micro-SD-Karte gewaltsam herausnehmen, können Daten auf der Micro-SD-Karte beschädigt werden.
-
Wenn Sie eine Micro-SD-Karte entfernen, auf die gerade zugegriffen wird, kann die Micro-SD-Karte oder ihr Datenbestand beschädigt werden.
-
Wenn die Micro-SD-Karte beim Einführen in die Steuerung nicht korrekt eingelegt wird, können die Daten auf der Karte und der Buskoppler beschädigt werden.
-
Wenn Sie die TeSys island -Firmware aktualisieren, müssen Sie die SD-Karten-Sicherheitskopie ebenfalls aktualisieren.