DOCA0270PTBR-01

Como instalar o kit LAD9R3 (partidas de 40-65 A)

Os acessórios do kit LAD9R3 são usados para acoplar partidas de 40-65 A (tamanho 3) adjacentes em avatares de duas velocidades ou com dois sentidos de rotação. Para instalar os acessórios, siga as etapas da tabela a seguir e consulte Instalação do kit de montagem LAD9R3.

Procedimento de instalação do LAD9R3

Etapa

Ação

1

Empurre os terminais Everlink™ em sua direção para removê-los da partida.

2

Na partida à esquerda, remova as peças de plástico pequenas localizadas nas partes superior e inferior no lado direito da partida. Não remova essas peças do lado esquerdo da partida.

Na partida à direita, remova as peças de plástico pequenas localizadas nas partes superior e inferior do lado esquerdo da partida. Não remova essas peças do lado direito da partida.

3

Instale o intertravamento mecânico LAD4CM na partida à direita. Certifique-se de que o clipe azul vá para a lateral da partida. A presilha de mola o prenderá na lateral da partida. Você ouvirá um clique quando a conexão for feita.

4

Acople a partida à esquerda no intertravamento mecânico. Você ouvirá um clique quando a conexão for feita.

5

Instale o barramento superior LA9D65A6 na parte superior das partidas.

Instale o barramento inferior LA9D65A69 na parte inferior das partidas.

6

Deslize os terminais Everlink nas partes inferior e superior das partidas. Empurre o terminal Everlink em direção à partida até ouvir um clique.

Instalação do kit de montagem LAD9R3

Para separar as partidas e remover os acessórios, siga as etapas da tabela a seguir e consulte Remoção do kit de montagem do LAD9R3.

NOTA: Se os cabos planos tiverem sido conectados, desconecte os cabos dos módulos antes de executar o procedimento de remoção.

Procedimento de remoção do LAD9R3

Etapa

Ação

1

Afrouxe completamente os parafusos nos terminais Everlink. Empurre os terminais Everlink em sua direção para removê-los da partida.

2

Remova o barramento inferior da parte inferior das partidas.

3

Remova o barramento superior da parte superior das partidas.

4

Use uma chave de fenda plana para levantar o mecanismo azul nas partes superior e inferior do intertravamento mecânico instalado entre as duas partidas.

5

Remova o intertravamento mecânico.

Remoção do kit de montagem do LAD9R3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?