安装 LAD9R3 套件(40-65 A 起动器)
LAD9R3 套件中的配件用于将相邻的 40-65 A(尺寸 3)起动器连接到双速或双向 Avatar 中。要安装配件,请执行下表中的步骤并参阅安装 LAD9R3 装配套件。
LAD9R3 安装程序
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
将 Everlink™ 端子推向您,将其从起动器上卸下。 |
2 |
在起动器的左侧,取下位于起动器右侧顶部和底部的小塑料片。不要从起动器的左侧拆下这些零件。 |
在起动器的右侧,取下位于起动器左侧顶部和底部的小塑料件。不要从起动器的右侧卸下这些零件。 |
|
3 |
将 LAD4CM 机械联锁装置安装在起动器的右侧。确保蓝色夹子进入起动器的侧面。弹簧夹将固定在起动器的侧面。一旦连上,您将听到咔嗒声。 |
4 |
将起动器左侧连接到机械联锁装置。一旦连上,您将听到咔嗒声。 |
5 |
在起动器顶部安装 LA9D65A6 并联链路。 |
在起动器底部安装 LA9D65A69 反向链路。 |
|
6 |
滑动起动器底部和顶部的 Everlink 端子。将 Everlink 端子推向起动器,直至听到咔嗒声。 |
要分离起动器并卸下配件,请执行下表中的步骤并参阅卸下 LAD9R3 装配套件。
LAD9R3 拆除程序
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
完全松开 Everlink 端子上的螺钉。将 Everlink 端子推向您,将其从起动器上卸下。 |
2 |
从起动器底部卸下反向链路。 |
3 |
从起动器顶部卸下并联链路。 |
4 |
使用平头螺丝刀抬起安装在两个起动器之间的机械联锁装置顶部和底部的蓝色止动器。 |
5 |
取下机械联锁。 |