DOCA0270ZH-01

安装 LAD9SD3S 短接块(Y/D Avatar 中的 40-65 A 起动器)

LAD9R3 套件中的配件与 LAD9SD3S 短路块一起用于连接相邻的 40-65 A(尺寸 3)起动器,用于星形 - 三角形 (Y/D) avatars 。要安装配件,请执行下表中的步骤并参阅安装 LAD9SD3S 短接块

LAD9SD3S 安装程序

步骤

操作

1

将 Everlink™ 端子推向您,将其从起动器上卸下。

2

在起动器的左侧,取下位于起动器右侧底部的一小块塑料。请勿从起动器的左侧取下此部件,也不要从顶部取下部件。

在起动器的右侧,取下位于起动器左侧底部的一小块塑料。请勿从起动器的右侧取下此部件,也不要从顶部取下部件。

3

将 LAD4CM 机械联锁装置安装在起动器的右侧。确保蓝色夹子进入起动器的侧面。弹簧夹将固定在起动器的侧面。一旦连上,您将听到咔嗒声。

4

将起动器左侧连接到机械联锁装置。一旦连上,您将听到咔嗒声。

5

将 LAD9SD3S 短接块安装在左侧起动器的顶部。这是 Y 形 (Y) 起动器。

6

在起动器底部安装 LA9D65A69 反向链路。

7

滑动起动器底部和顶部的 Everlink 端子。将 Everlink 端子推向起动器,直至听到咔嗒声。

8

将警告标签贴在位于左侧起动器顶部的 Everlink 端子上,该端子覆盖短接块。

安装 LAD9SD3S 短接块

要分离起动器并卸下配件,请执行下表中的步骤并参阅卸下 LAD9SD3S 短接块

注: 如果已连接扁平电缆,请在执行拆卸步骤之前断开电缆与模块的连接。

LAD9SD3S 拆除程序

步骤

操作

1

完全松开 Everlink 端子上的螺钉。将 Everlink 端子推向您,将其从起动器上卸下。

2

从起动器底部卸下反向链路。

3

从起动器顶部卸下短接块。

4

使用平头螺丝刀抬起安装在两个起动器之间的机械联锁装置顶部和底部的蓝色止动器。

5

取下机械联锁。

卸下 LAD9SD3S 短接块

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?