Installation du bloc de court-circuit LAD9SD3S (Démarreurs 40-65 A en avatars étoile/triangle)
Les accessoires du kit LAD9R3 conjointement avec le bloc de court-circuit LAD9SD3S servent à joindre des démarreurs 40-65 A (Taille 3) adjacents pour former des avatars étoile/triangle (« Y/D »). Pour installer les accessoires, suivez les étapes décrites dans le tableau suivant et reportez-vous à Installation du bloc de court-circuit LAD9SD3S.
Procédure d’installation du LAD9SD3S
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Poussez les bornes Everlink™ vers vous pour les retirer du démarreur. |
2 |
Sur le démarreur de gauche, retirez la petite pièce en plastique située en bas à droite du démarreur. Ne retirez pas cette pièce du côté supérieur gauche du démarreur ni de la partie supérieure. |
Sur le démarreur de droite, retirez la petite pièce en plastique située en bas à gauche du démarreur. Ne retirez pas cette pièce du côté supérieur droit du démarreur ni de la partie supérieure. |
|
3 |
Installez le verrouillage mécanique LAD4CM sur le démarreur de droite. Assurez-vous que le clip bleu s’insère dans le côté du démarreur. Le clip à ressort sert à la fixation par le côté du démarreur. Vous entendrez un déclic une fois la connexion établie. |
4 |
Fixez le démarreur au côté gauche du verrouillage mécanique. Vous entendrez un déclic une fois la connexion établie. |
5 |
Installez le bloc de court-circuit LAD9SD3S au-dessus du démarreur de gauche. Il s’agit du démarreur en étoile (Y). |
6 |
Installez la liaison d’inversion LA9D65A69 au bas des démarreurs. |
7 |
Faites glisser les bornes Everlink en dessous et au-dessus des démarreurs. Poussez la borne Everlink vers le démarreur jusqu’à ce que vous entendiez un déclic. |
8 |
Apposez l’étiquette d’avertissement sur la borne Everlink située au-dessus du démarreur de gauche recouvrant le bloc de court-circuit. |
Pour séparer les démarreurs et retirer des accessoires, suivez les étapes décrites dans le tableau suivant et reportez-vous à Retrait du bloc de court-circuit LAD9SD3S.
Procédure de retrait du LAD9SD3S
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Desserrez complètement les vis des bornes Everlink. Poussez les bornes Everlink vers vous pour les retirer du démarreur. |
2 |
Retirez la liaison d’inversion en dessous des démarreurs. |
3 |
Retirez le bloc de court-circuit au-dessus des démarreurs. |
4 |
Utilisez un tournevis à tête plate pour soulever l’actionneur bleu au-dessus et en dessous du verrouillage mécanique installé entre les deux démarreurs. |
5 |
Retirez le verrouillage mécanique. |