DOCA0270PTBR-01

Eventos internos

A seguir são apresentados eventos internos que podem ser encontrados durante a operação.

Alarme de ativo

 

Esse alarme é acionado nas seguintes condições:

  • Quando o valor de Número de ciclos de contator para uma partida ou partida SIL* na ilha exceder 90% da vida útil do dispositivo (segundo calculado com base em uma combinação de vários fatores, incluindo categoria de utilização, tensão e configuração de corrente nominal)

  • Quando o Contador de operações de relés espelho para um módulo de interface SIL (SIM) na ilha for igual ou superior a 90% da vida útil do dispositivo (100.000)

   

Ação corretiva:

     

Verifique o diagnóstico de cada dispositivo. O responsável pelo acionamento do alarme será aquele com o maior número de operações. Agende uma manutenção para substituí-lo.

Alarme de limite de temperatura de dispositivo

 

As temperaturas dos dispositivos são monitoradas com a leitura de suas temperaturas internas. Um alarme de temperatura interna de dispositivo é acionado para um dispositivo se a leitura da temperatura interna exceder o limite definido.

   

Ação corretiva:

     

Verifique se o projeto do equipamento atende aos requisitos de temperatura ambiente do produto. Desligue e ligue a energia da ilha. Substitua o dispositivo se o ciclo de energia não remover o alarme.

Alarme de carga da CPU

 

Acionado quando a leitura de carga da CPU do dispositivo excede 60%.

   

Ação corretiva:

     

Desligue e ligue a energia. Se o alarme ainda estiver presente, entre em contato com o próximo nível de suporte. Talvez seja necessário substituir o dispositivo.

Alarme do avatar

 

Um dispositivo dentro do avatar teve um evento interno, como os seguintes:

  • Evento de comunicação interna

  • Com. interna AFE Evento de perda

  • Fora do intervalo de tensão de controle

  • Com. interna DAC Evento de perda

  • Limite de excesso de temperatura interna do DAC

  • Evento de saída do DAC

   

Ação corretiva:

     

Desligue e ligue a energia. Se o alarme ainda estiver presente, entre em contato com o próximo nível de suporte. Talvez seja necessário substituir o dispositivo.

Alarme de dados do dispositivo não atualizados

 

Indica uma possível perturbação na comunicação entre os dispositivos.

   

Ação corretiva:

     

Verifique se todas as diretrizes de instalação foram seguidas na instalação do equipamento.

Alarme de capacidade de registro de auditoria

 

O número de logs de auditoria permitido foi atingido.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?